Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishays Infrarot-Empfänger zur Synchronisation von 3D-Shutterbrillen arbeiten mit 25 kHz Trägerfrequenz

Die oberflächenmontierbaren Infrarot-Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 sind für den Einbau in aktive 3D-Shutterbrillen vorgesehen. Sie empfangen die vom Fernsehgerät gesendeten Infrarotsignale und sorgen dafür, dass die LCD-Blenden in der Brille synchron mit den Links-Rechts-Bildern öffnen und schließen, wodurch der räumliche Bildeindruck entsteht.


TSOP75D25 TSOP35D25

Products mentioned:

TSOP75D25
TSOP35D25
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. August 2010. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um zwei neue Infrarot-Empfänger erweitert, die speziell für den Einsatz in LCD-Shutterbrillen für 3D-Fernseher entwickelt wurden. Die oberflächenmontierbaren Infrarot-Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 sind für den Einbau in aktive 3D-Shutterbrillen vorgesehen. Sie empfangen die vom Fernsehgerät gesendeten Infrarotsignale und sorgen dafür, dass die LCD-Blenden in der Brille synchron mit den Links-Rechts-Bildern öffnen und schließen, wodurch der räumliche Bildeindruck entsteht.

Die Empfänger sind für eine Trägerfrequenz von 25 kHz ausgelegt. Diese Frequenz liegt unterhalb der bei Standard-Fernbedienungen üblichen Trägerfrequenz. Dadurch sinkt das Risiko von Störungen durch Fernbedienungen von Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen. Weil die Infrarot-Sender und -Empfänger von Standard-Fernbedienungen mit 940 nm Wellenlänge arbeiten, sind die Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 für einen Sender mit 830 nm oder 850 nm Wellenlänge ausgelegt; auch dies trägt zur Vermeidung von Störungen bei. Wie alle Infrarot-Empfänger von Vishay bieten auch die Typen TSOP75D25 und TSOP35D25 eine überlegene Unterdrückung von optischem Rauschen aus Kompakt-Leuchtstofflampen, LCD-Hintergrundbeleuchtungen Plasmabildschirmen.

Die Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 vereinen eine Fotodiode, einen Verstärker, eine automatische Verstärkungsregelung, ein Bandpassfilter, einen Demodulator und ein Steuer-IC in einem winzigen Gehäuse. Das trägt dazu bei, das Gewicht der 3D-Brille zu minimieren. Durch ihre ultra-niedrige Stromaufnahme verlängern sie die Batterielaufzeit. Durch die Trägerfrequenz von 25 kHz und die Verwendung eines Signalmusters mit einer Mindest-Burstlänge von sechs Zyklen wird ein sehr hoher Signal/Rauschabstand erzielt. Da die neuen Infrarot-Empfänger modulierte Synchronisationssignale – und keine Basisbandsignale – empfangen, können mit einem einzigen Sender im Fernsehgerät Reichweiten bis über 26 Meter erzielt werden.

Die Infrarot-Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 sind SMD-Bauteile und können wahlweise so eingebaut werden, dass sie nach oben oder nach der Seite "schauen". Beide Typen haben einen Sichtwinkel von ±50 und erlauben dadurch größere Kopfbewegungen ohne Signalverlust. Der TSOP75D25 ist 2,3 mm x 3,0 mm x 6,8 mm groß und besitzt zwei Linsen. Der TSOP35D25 ist 4,0 mm x 5,3 mm x 7,5 mm groß und besitzt nur eine Linse.

Muster der neuen Infrarot-Empfänger TSOP75D25 und TSOP35D25 sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword