MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出新款PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻 器件具有25ppm/℃的TCR和0.1%的容差,1206和2512外形尺寸器件的功率等级分别为1W和2.5W


PHP

Products mentioned:

PHP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至25ppm/℃的绝对TCR,低至0.1%的容差,在-55℃~+125℃的宽温范围内具有1.0~2.5W的高功率等级。

今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下工作2000小时后仍具有1000ppm的性能特征,为高精度医疗成像、工业、通信,以及测试测量仪器和装备进行了优化。

PHP系列贴片电阻采用高纯度的陶瓷衬底,在背面设计了更大的接头,从而降低顶部电阻层与终端用户电路板上焊点之间的热阻。

PHP系列提供1206和2512两种外形尺寸,阻值范围为10Ω~30kΩ,并提供非标阻值。这些电阻的功率等级是同样尺寸传统薄膜贴片电阻的两倍,噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,电压等级为100V~200V。器件提供无铅或含铅接头,符合RoHS规范和UL 94 V-0的阻燃规范。

PHP系列将在2011年一季度提供样品并量产,标准订货的供货周期为十周到十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH