MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Redpines
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neu von Vishay Siliconix: 12-V-Dreifach-SPDT-Schalter für 3D-Shutterbrillen im ultra-kompakten miniQFN-16-Gehäuse ist 1,8-V-Logik-kompatibel und verbraucht weniger als 1 µA


DG9454 analogswitches

Products mentioned:

DG9454
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Redpines
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. März 2011. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, kompakten SPDT- (3 x 2:1) Schalter, der für 3D-Shutterbrillen optimiert wurde. Der DG9454 benötigt zwei Betriebsspannungen: 2,7 V bis 13,2 V am Anschluss V+ und 2,5 V bis +5,5 am Anschluss VL. Innerhalb dieser Betriebsspannungsbereiche ist der Schalter garantiert 1,8-V-Logik-kompatibel. Durch die sehr geringe Stromaufnahme von weniger als 1 µA trägt der Schalter signifikant zu einer längeren Batterielaufzeit bei. Der Chip kommt im ultra-kompakten, 1,8 mm x 2,6 mm winzigen miniQFN-16-Gehäuse und ermöglicht dadurch kleinere und leichtere 3D-Brillen.

Die neue Generation von 3D-Shutterbrillen arbeitet mit niedrigeren MCU-Betriebsspannungen. Der neue DG9454 ist garantiert 1,8-V-Logik-kompatibel und verbraucht sehr wenig Strom; er erfüllt dadurch die Anforderungen dieser Designs. Der Chip begnügt sich mit einer Stromaufnahme von <1 µA (V+) bzw. 3 µA bis 5 µA (VL) und benötigt keinen externen Logikpegelumsetzer; er spart dadurch Bauteile, Kosten und Platz.

Der DG9454 bietet eine große Bandbreite von 540 MHz, eine geringe Ladungsinjektion von <0,9 pQ über den vollen Signalbereich, eine geringe Kapazität von nur 2 pF (typ.) und eine Isolation/Übersprechdämpfung von –65 dB bei 10 MHz bzw. <–90 dB bei 100 KHz. Diese Spezifikationen qualifizieren den DG9454 als einen Hochleistungsschalter für Datenerfassungsanwendungen sowie für Anwendungen in der Medizintechnik, Steuerungs-/Regelungstechnik und Industrieautomatisierung.

Der in hochentwickelter CMOS-Technologie produzierte DG9454 hat in beiden Richtungen den gleichen niedrigen Durchlasswiderstand und kann Analogsignale mit Amplituden bis zur vollen Betriebsspannung ("rail to rail") schalten. Der Chip ist für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +125°C spezifiziert.

Als ein der Gesellschaft und der Umwelt verpflichtetes Unternehmen produziert Vishay Siliconix den DG9454 mit bleifreien Anschlüssen. Das miniQFN-16-Gehäuse besitzt Nickel-Palladium-Gold-Anschlüsse, die mit den Reflow- und MSL-Anforderungen aller JEDEC-Standards konform sind. Der Schalter erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC und ist halogenfrei nach IEC 61249-2-21.

Der Schalter DG9454 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt normalerweise acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Redpines
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: