MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Optischer Näherungs-/Umgebungslichtsensor VCNL4000 und ThunderFET®-80-V-Leistungs-MOSFET SiR880DP von Vishay Intertechnology erhielten von EN-Genius die Auszeichnung Product of the Year


 SiR880DP awardengenius

Products mentioned:

SiR880DP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. März 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt bekannt, dass sein Näherungs-/Umgebungslichtsensor VCNL4000 und sein ThunderFET®-80-V-Leistungs-MOSFET SiR880DP von EN-Genius Network ( http://www.en-genius.net ), einer führenden Informationsquelle für Elektronikentwickler, die Auszeichnung Product of the Year erhielten.

Die Empfänger der EN-Genius 2010 Product of the Year Awards wurden von Paul McGoldrick, Chefredakteur von EN-Genius, und seinen Redaktionskollegen Lee Goldberg und Alex Mendelsohn, aus den im Laufe des Jahres von der Zeitschrift besprochenen Produkten ausgewählt.

Der voll-integrierte optische Näherungs-/Umgebungslichtsensor VCNL4000– Sieger in der Kategorie Best Development in Light Sensing – ist das weltweit erste Bauteil, das einen IR-Sender, eine PIN-Photodiode, einen Umgebungslichtdetektor, ein Signalverarbeitungs-IC und einen 16-bit-A/D-Wandler in einem einzigen, nur 3,95 mm x 3,95 mm x 0,75 mm großen SMT-Gehäuse (Bauform LLP) vereint. Der platzsparende VCNL4000 besitzt eine I2C-Bus-Kommunikationsschnittstelle für einfache Systemintegration und vereinfacht das Design vieler Produkte für Consumer- und industrielle Anwendungen ganz erheblich.

“In diesem Bauteil steckt Vishays immenses Know-How auf dem Gebiet optischer Sensoren. Der VCNL4000 ist – sowohl von der Leistungsfähigkeit als auch von der Größe her – eine ideale Lösung für Näherungssensor-, Display/Tastatur-Kontrastregelungs- und Dimmer-Anwendungen bei mobilen Geräten. Das Bauteil ist äußerst preisgünstig und dabei ungewöhnlich leistungsfähig”, kommentierte EN-Genius.

Der ThunderFET SiR880DP – Sieger in der Kategorie Best High-Voltage Power MOSFET – basiert auf einer neuen, für Hochspannungs-MOSFETs optimierten Technologie, die extrem kleine On-Widerstände ermöglicht. Dies ist der erste 80-V-Leistungs-MOSFET, dessen On-Widerstand auch für 4,5 V Gate-Spannung spezifiziert ist. Der SiR880DP im thermisch optimierten PowerPAK®-SO-8-Gehäuse bietet einen ultra-niedrigen On-Widerstand von nur 8,5 mΩ bei 4,5 V, 6,7 mΩ bei 7,5 V bzw. 5,9 mΩ bei 10 V Gate-Spannung. Das Produkt aus On-Widerstand und Gate-Ladung – ein wichtiges Leistungsmerkmal (FOM, Figure of Merit) von Leistungs-MOSFETs, die in DC/DC-Wandler-Anwendungen eingesetzt werden – beträgt nur 161 mW•nC bei 4,5 V.

“Das Bemerkenswerteste an dem n-Kanal-MOSFET SiR880DP ist die Kombination aus hoher Sperrspannung, der On-Widerstand-Spezifikation für 4,5 V Gate-Spannung und dem ungewöhnlich niedrigen On-Widerstand. Der niedrige On-Widerstand bei 4,5 V erlaubt es, bei Spannungswandlern mit höherer Schaltfrequenz 5-V-PWM-ICs anstelle von 6-V-Typen einzusetzen. Zudem ist der Preis sehr günstig, dadurch dürfte dieses Produkt für Entwickler von DC/DC-Wandlern sehr attraktiv sein”, schrieb EN-Genius.

Die neuen Produkte VCNL4000 und SiR880DP sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bzw. 16 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

PowerPAK und ThunderFET sind eingetragene Warenzeichene der Firma Siliconix incorporated.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH