MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neue 40-V- und 60-V-n-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs bieten unter allen vergleichbaren Typen im PowerPAK-SO-8-Gehäuse die niedrigsten On-Widerstände und die besten FOM-Spezifikationen


SiR662DP SiR640DP mosfets

Products mentioned:

SiR662DP
SiR640DP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 31. März 2011. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue 40-V- und 60-V-n-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs, die unter allen vergleichbaren Bauteilen mit diesen Sperrspannungen im SO-8- oder PowerPAK®-SO-8-Gehäuse den niedrigsten On-Widerstand und das kleinste On-Widerstand-Gate-Ladungs-Produkt (FOM, Figure Of Merit) aufweisen.

Der 60-V-Typ SiR662DP bietet einen On-Widerstand von 2,7 mΩ bei 10 V bzw. 3,5 mΩ bei 4,5 V Gate-Spannung und ein FOM von 172,8 mΩ•nC bei 10 V bzw 105 mΩ•nC bei 4,5 V. Die On-Widerstände des Bauteils bei 10 V und 4,5 V sind um 3,5% bzw. 27% kleiner als die des nächstbesten Wettbewerbsprodukts; das FOM ist bei 10 V um 23% und bei 4,5 V um 57% kleiner. Diese sehr kleinen Werte verringern die Schaltverluste über den gesamten Arbeitsbereich des Bauteils hinweg.

Der 40-V-Typ SiR640DP bietet einen On-Widerstand von 1,7 mΩ bei 10 V bzw. 2,2 mΩ bei 4,5 V Gate-Spannung und ein FOM von 128 mΩ•nC bei 10 V bzw. 76 mΩ•nC bei 4,5 V. Der On-Widerstand bei 4,5 V ist um 4% kleiner als beim nächstbesten Wettbewerbsprodukt und der FOM-Wert bei 4,5 V um 15,5% kleiner.

Beide Typen basieren auf einer neuen Siliziumtechnologie mit optimierter Trench-Dichte und einer einzigartigen Gate-Struktur. Die niedrigen On-Widerstände führen zu geringeren Durchlassverlusten und geringerem Energieverbrauch, insbesondere unter Schwerlastbedingungen. Die kleinen FOM-Werte reduzieren die Schaltverluste in Hochfrequenz- und Schaltanwendungen, insbesondere unter Leichtlastbedingungen und im Stand-by-Modus. Der hohe Wirkungsgrad dieser Bauteile ermöglicht es Entwicklern, die Leistungsdichte ihrer Systeme zu erhöhen und/oder deren Leistungsverluste zu reduzieren und dadurch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Die Leistungs-MOSFETs SiR662DP und SiR640DP sind vorgesehen für Anwendungen wie: sekundärseitige Synchrongleichrichter in DC/DC- und AC/DC-Wandlern, primärseitige Schalter in DC/DC-Wandlern, Point-of-Load-Modulen, Motorsteuerungen, Brückenwechselrichtern und "elektronischen Relais". Typische Endprodukte/Anwendungsbereiche sind Telekom-Stromversorgungen, Industrieautomatisierung, Spielautomaten, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) und Consumerprodukte.

Der kleine On-Widerstand schon bei 4,5 V Gate-Spannung ermöglicht es Entwicklern in vielen Fällen, eine ohnehin zur Speisung von Logikblöcken vorhandene 5-V-Betriebsspannung zu nutzen, anstatt eine zusätzliche 10-V-Betriebsspannungsschiene zu implementieren, für die vielleicht gar kein Platz ist. Die 4,5-V-Spezifikation erlaubt es außerdem, das Gate mit preisgünstigeren 5-V-PWM-ICs anzusteuern und dabei die Durchlassverluste niedrig zu halten.

Beide Typen werden 100%-ig Rg- und UIS getestet. Die neuen MOSFETs sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21 und erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC.

Die neuen MOSFETs SiR662DP und SiR640DP sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 16 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH