MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert zwölf neue 45-V-TMBS-Trench-MOS- Barrier-Schottky-Gleichrichter im TO-220AB-, ITO-220AB- und TO-263AB-Power-Gehäuse zur Verwendung als Bypass-Schutzdioden für Solarzellen

Mit Nennströmen von 10 A bis 60 A und einem VF bis hinab zu 0,33 V (typ.) bei 10 A


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Juni 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an TMBS®-Trench-MOS-Barrier-Schottky-Gleichrichtern um zwölf neue 45-V-Typen in drei verschiedenen Power-Gehäusebauformen erweitert, die einen weiten Strombereich von 10 A bis 60 A abdecken. Die neuen Gleichrichter zeichnen sich durch eine extrem geringe Durchlassspannung bis hinab zu 0,33 V (typ.) bei 10 A aus und wurden für den Einsatz als Bypass-Schutzdioden in Junction-Boxes von Solaranlagen optimiert.

Bei den neuen Bauteilen handelt es sich um die Dual-Chip-Typen V(B,F)T1045CBP, V(B,F)T2045CBP, V(B,F)T3045CBP und V(B,F)T6045CBP. Alle Typen sind in den Power-Gehäusebauformen TO-220AB, ITO-220AB und TO-263AB erhältlich.

Alle diese Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschichtbetriebstemperatur von +150ºC und eine maximale Sperrschichttemperatur von ≤200ºC im Durchlassbetrieb ohne Sperrspannungsbelastung (t ≤ 1 Stunde) spezifiziert. Die Bauteile erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS Directive 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Das TO-263AB-Gehäuse erfüllt die MSL-1 (Moisture Sensitivity Level 1) Anforderungen des Standards J-STD-020 und erlaubt eine maximale Löttemperatur (LF) von 245oC. Die Gehäusetypen TO-220AB und ITO-220AB erlauben Lötbadtemperaturen bis 275°C für 10 s nach JESD 22-B106 und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Produkt- kategorien Vishay Teilenummer IF(A) VRRM(V) VF bei IF und TJ IFSM(A) TJmax
(°C)
VF (V) IF (A) TA
(°C)
TMBS V(B,F,I)T1045C 10 45 0,41 5 125 100 150
V(B,F,I)T2045C 20 45 0,41 10 125 160
V(B,F,I)T3045C 30 45 0,39 15 125 200
V(B,F,I)T6045C 60 45 0,47 30 125 320

Die neuen 45-V-TMBS-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH