MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert neue 850-nm-Infrarotsender mit einzigartiger SurfLight-Oberflächenstrahler-Technologie für hohe Treiberströme bis 1 A mit hoher Strahlungsintensität bis 170 mW/sr

Die neuen Bauteile im Little-Star®-Gehäuse sind nur 6,0 mm x 7,0 mm x 1,5 mm groß und haben niedrige Wärmewiderstände bis hinab zu 10 K/W


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. November – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Produkten um zwei neue 850-nm-Infrarot- (IR) Sender auf der Basis von Vishays SurfLight-Oberflächenstrahler-Technologie erweitert. Die neuen Infrarotsender VSMY7852X01 und VSMY7850X01 im 6,0 mm x 7,0 mm x 1,5 mm großen Little-Star®-Hochleistungsgehäuse erlauben ungewöhnlich hohe Treiberströme und zeichnen sich durch hohe Strahlungsintensität, hohe Lichtleistung und niedrigen Wärmewiderstand aus.

Der Infrarotsender VSMY7850X01 enthält einen 42-mil-Chip und ist für hohe Treiberströme bis 1 A und Pulse bis 5 A ausgelegt; der VSMY7852X01 enthält einen 20-mil-Chip und ist für hohe Treiberströme bis 250 mA und Pulse bis 1,5 A ausgelegt. Dank ihres niedrigen Wärmewiderstands von nur 10 K/W (VSMY7850X01) bzw. 15 K/W (VSMY7852X01) können die neuen Infrarotsender fast über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +100°C mit dem maximalen Treiberstrom angesteuert werden.

Vishays SurfLight-Oberflächenstrahler-Technologie verwendet ein einzigartiges Chip-Design, bei dem alles Licht, das in dem Halbleiter erzeugt wird, von der Oberfläche des Chips abgestrahlt wird. Das Ergebnis ist eine ultra-hohe Strahlungsintensität und hohe Lichtleistung bei niedriger Durchlassspannung. VSMY7850X01: 170 mW/sr Strahlungsintensität und 520 mW Lichtleistung bei 1 A, Durchlassspannung 2,0 V. VSMY7852X01: 42 mW/sr Strahlungsintensität und 130 mW Lichtleistung bei 250 mA, 1,8 V Durchlassspannung. Die neuen Bauteile sind AEC-Q101-qualifiziert und haben einen Halbwertswinkel von ±60°.

Dadurch, dass die neuen Infrarotsender extrem hohe Treiberströme erlauben, können Sie mehrere herkömmliche SMD-Bauteile ersetzen. Sie ermöglichen es dadurch Entwicklern, in einer Vielzahl von Anwendungen die Bauteilanzahl zu verringern und die Leistungsfähigkeit des Endprodukts zu erhöhen. Die Infrarotsender VSMY7852X01 und VSMY7850X01 wurden optimiert für Anwendungen wie: IR-Beleuchtung in CMOS-Kameras, Fahrerassistenzsystemen, 3D-Fernsehgeräten und 3D-Imaging-Systemen, Nachtsichtgeräten und IR-Blitzgeräten. Durch ihre kurzen Schaltzeiten von nur 15 ns eignen sie sich ideal für IR-Datenübertragung in Machine-Vision-Anwendungen.

Die Infrarotsender VSMY7852X01 und VSMY7850X01 ergänzen die SurfLight-Infrarotsenderserie A850, bestehend aus den Typen VSMY3850, VSMY2850G, VSMY2850RG, VSMY1850X01 und VSLY5850. Alle diese Bauteile basieren auf Oberflächenstrahler-Technologie, haben eine Arbeitswellenlänge von 850 nm und zeichnen sich durch hohe Strahlungsintensität und hohe Lichtleistung aus.

Die neuen Infrarotsender VSMY7852X01 und VSMY7850X01 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

Little Star ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP