MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、独自のSurfLight面発光技術で高駆動電流(1A)、 高放射強度(170mW/sr)を実現した850nm赤外エミッタを発表

低熱抵抗(10K/W)の新デバイス、 6.0mm x 7.0mm x 1.5mmのLittle Star®パッケージで提供


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年11月10日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品ポートフォリオを拡大し、ビシェイ社のSurfLight面発光技術を採用した850nm赤外(IR)エミッタの新製品「VSMY7852X01」 および「VSMY7850X01」を発表しました。両エミッタは、6.0mm x 7.0mm x 1.5mmの高電力Little Star®パッケージで提供され、非常に高い駆動電流、放射強度、光出力を提供しながら、熱抵抗を低く抑えています。

「VSMY7850X01」には42 mil チップが搭載されており、最大駆動電流は1A、最大パルス電流は5Aです。「VSMY7852X01」には20 milチップが搭載されており、最大駆動電流は250mA、最大パルス電流は1.5Aです。熱抵抗はVSMY7850X01で10K/W、VSMY7852X01で15K/Wと低いため、動作温度範囲(- 40 °C ~ + 100 °C)のほぼ全域で最大電流を適用することが可能です。

ビシェイ社のSurLight面発光技術は、半導体内部で発生する光すべてをチップの上面から放射する独自のチップ構造を採用しています。この技術によりVSMY7850X01は、1 A時に170 mW/srの非常に強い放射強度、520 mWの高光出力、2.0 Vの低順方向電圧を実現しました。VSMY7852X01は、250 mA時に42 mW/srの放射強度、130 mWの光出力、1.8 Vの低順方向電圧を実現しました。これらのデバイスはAEC-Q101に準拠しており、指向半値角は±60°です。

このエミッタは非常に高電流での動作が可能なので、複数の一般的なSMDデバイスを置き換えることができるため、設計者は幅広いアプリケーションで部品点数の削減や性能の向上が可能となります。VSMY7852X01とVSMY7850X01は、CMOSカメラやドライバー支援システム、3Dテレビや3Dイメージング、暗視装置、赤外線交通違反取締システムなどの赤外照明用に最適です。このエミッタの高速スイッチング特性は15nsで、機械視覚による赤外線データ転送に適しています。

VSMY7852X01およびVSMY7850X01は、SurfLightエミッタのA850シリーズ(VSMY3850、 VSMY2850G、 VSMY2850RG、VSMY1850X01、 VSLY5850)に追加され、同シリーズのラインナップが揃いました。このシリーズはすべて面発光技術が採用されており、放射は850nmで、高放射特性と高光出力を特長としています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Little Star is a registered trademark of Vishay Intertechnology, Inc.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP