MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布采用独特SurfLight表面发射器技术以实现1A的高驱动电流和170mW/sr的高发光强度的新款850nm红外发射器

器件采用Little Star®封装,占位为6.0mm x 7.0mm x1.5mm,热阻系数低至10K/W


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款采用该公司的SurfLight表面发射器技术制造的850nm红外(IR)发射器,扩大其光电子产品组合。VSMY7852X01VSMY7850X01采用高功率Little Star®封装,占位为6.0mm x 7.0mm x1.5mm,具有超群的高驱动电流、发光强度和光功率,同时具有低热阻系数。

VSMY7850X01发射器包含一个42mil芯片,驱动电流达1A,脉冲电流可达5A,VSMY7852X01包含一个20mil芯片,驱动电流达250mA,脉冲电流达1.5A。由于VSMY7850X01VSMY7852X01的热阻系数只有10K/W和15K/W,两款器件几乎在-40℃~+100℃的整个工作温度范围内都能采用最大电流。

Vishay的SurfLight表面发射器技术使用一种独特的硅片结构,在这个结构中所有从半导体内产生的光都从芯片的顶表面发射出来,从而使VSMY7850X01在1A电流下的发光强度高达170mW/sr,光功率高达520mW,正向压降只有2V,SMY7852X01在250mA电流下的发光强度高达42mW/sr,光功率高达130mW,正向压降只有1.8V。今天发布的两款器件通过了AEC-Q101认证,半强角为±60°。

由于工作电流极高,这些发射器完全可以替代多个标准SMD器件,这样设计者就能够在各种各样的应用削减元器件数量,并提高性能表现。VSMY7852X01和VSMY7850X01非常适用于CMOS摄像头、驱动辅助系统、3D电视机和3D成像、夜视设备和红外闪光灯中的红外照明。发射器的开关时间只有15ns,是机器视觉红外数据传输的绝佳选择。

VSMY7852X01和VSMY7850X01是A850系列SurfLight发射器的最后两款产品,该系列包括VSMY3850、VSMY2850G、VSMY2850RG、VSMY1850X01和VSLY5850。所有这些器件均采用表面发射技术制造,发射波长为850nm,具有高光强和光功率。

VSMY7852X01和VSMY7850X01现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Little Star是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP