MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

MIL-PRF-55342-Dünnschichtwiderstände der E/H-Baureihe von Vishay Intertechnology jetzt sogar mit “T”-Ausfallrate


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Februar 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine nach MIL-PRF-55342 qualifizierten und SMT-fähigen Präzisions-Dünnschicht-Chipwiderständer der Reihe E/H jetzt auf die Ausfallratenklasse "T" für kritische Raumfahrtanwendungen verbessern können. Die TCR-Charakteristiken der QPL-Bauteile erfüllen in 12 Gehäusegrößen die Anforderungen der Klassen E, H, K, L und M.

Die nachgewiesene Zuverlässigkeit (ER) der Dünnschichtwiderstände von Vishay Dale wird durch 100-prozentiges Screening und umfassende Umwelttests gewährleistet, darunter 100% Group A, Konditionierung unter Last und Group B Los-Test. Durch diese Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Widerstände den Anforderungen der Ausfallratenklasse “T” genügen. Darüber hinaus erfüllen die Dünnschichtwiderstände die Anforderungen der ASTM-E595 in Bezug auf das Ausgasen in Vakuumumgebungen.

Die Widerstände der Reihe E/H sind für Satelliten- und Kommunikationsanwendungen mit strengen Leistungsanforderungen vorgesehen und besitzen voll-gesputterte Wrap-around-Anschlüsse, die hervorragende Adhäsionseigenschaften und hohe Abmessungsgenauigkeit gewährleisten. Die Bauteile bieten eine galvanisch aufgebrachte Nickel-Barriereschicht für Betriebstemperaturen bis zu +150 °C, ein TAMELOX-Widerstandselement und ein Substrat aus hochreinem Aluminiumoxid für hohe Belastbarkeit bis 1000 mW.

Zusätzlich zur sehr geringen Rauschspannung von weniger als -25 dB und einem niedrigen Spannungskoeffizienten von < 0,1 ppm/V zeichnen sich die Widerstände der E/H-Reihe durch einen absoluten Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±25 ppm/°C aus. Sie sind mit lasergetrimmten Toleranzen bis hinab zu 0,1% lieferbar und decken – je nach Gehäusegröße und TCR-Charakteristik – den Widerstandsbereich von 10 Ω bis 6,19 MΩ ab. Die Bauteile bieten eine Lagerstabilität von ±0,01% und sind in einem antistatischen Waffle Pack oder im Blistergurt auf Rolle lieferbar.

Tabelle Bauteilespezifikation:

Bauteil Gehäusegröße Nennbelastbarkeit (mW) Arbeitsspannung (V) Widerstandsbereich (Ω)
M55342/01 0502 50 40 20 bis 150 k
M55342/02 0505 125 40 20 bis 301 k
M55342/03 1005 200 75 10 bis 649 k
M55342/04 1505 150 125 10 bis 1,69 M
M55342/05 2208 225 175 10 bis 3,16 M
M55342/06 0705 150 50 10 bis 475 k
D55342/07 1206 250 100 10 bis 1,5 M
M55342/08 2010 800 150 10 bis 4,02 M
M55342/09 2512 1000 200 10 bis 6,19 M
M55342/10 1010 500 75 49,9 bis 1 M
M55342/11 0402 50 30 20 bis 100 k
M55342/12 0603 100 50 10 bis 258 k

Muster- und Serienmengen der neuen "T"-Stufen-Bauteile sind jetzt erhältlich. 10 Wochen Lieferzeit.

Produktdatenblatt auf der Vishay Website

Abfrage der Lagerbestände von Distributoren

Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP