MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

AEC-Q200-qualifizierter 25-W-Dickschicht-Leistungswiderstand für Automobil- und Industrie-Anwendungen von Vishay Intertechnology spart Platz und Kosten


Resistor

Products mentioned:

DTO25
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Februar 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q200-qualifizierten 25-W-Dickschicht-Leistungswiderstand in einem kompakten TO-252- (DPAK) SMD-Gehäuse. Der für Automobil-, industrielle und militärische Anwendungen vorgesehene Vishay Sfernice DTO25 ist kleiner als Produkte der vorigen Generation und bietet – auf einer Leiterplatte montiert – eine hohe Nennbelastbarkeit von mindestens 3 W; zudem deckt er einen weiten Widerstandsbereich ab.

Der neue DTO25 ist induktivitätsfrei und in Werten von 0,016 Ω bis 700 kΩ erhältlich. Der neue Dickschicht-Leistungswiderstand mit einer Grundfläche von nur 8,2 mm x 7,3 mm und einer Höhe von nur 2,8 mm kann kurzzeitig mehr als das Zehnfache der Energie aufnehmen als Wettbewerbsprodukte im DPAK-Gehäuse – das Bauteil bietet eine Pulsbelastbarkeit von über 5 kW bei einer Pulslänge von 10-5 Sekunden bzw. 10 J bei einer Pulslänge von 0,1 Sekunde.

Der neue Widerstand zeichnet sich durch hohe Langzeitzuverlässigkeit aus und ist eine ideale Lösung für Anwendungen wie: Stromversorgungen, Lastwiderstand, Snubber-Schaltungen, Umrichter, Vor- und Entladen in Batteriemanagementsystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Raketen-Steuerboards und unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Er ermöglicht es Entwicklern, in solchen Anwendungen mehrere Chipwiderstände durch ein einziges Bauteil zu ersetzen; das spart Kosten, vereinfacht das Leiterplattenlayout und ermöglicht kompaktere Endprodukte.

Der Wärmewiderstand (Widerstandselement zu Gehäuse) des DTO25 bei 25 W und +25°C beträgt 5°C/W. Der Temperaturkoeffizient beträgt standardmäßig ±150 ppm/°C. Der Widerstand ist standardmäßig mit Toleranzen von ±1% bis ±10% erhältlich. Der neue Widerstand besitzt Anschlüsse aus verzinntem Kupfer und ist für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +150°C spezifiziert. Das Bauteil ist RoHS-konform, hat eine Feuchtigkeitsempfindlichkeit gemäß MSL (Moisture Sensitivity Level) 1 und kann maximal 10 Sekunden lang bei +270°C gelötet werden.

Der DTO25 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-FR