MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neue Zweifach-Induktivität von Vishay Intertechnology spart Platz und bietet den weitesten Temperaturbereich – ideal für Class-D-Verstärker


Inductor

Products mentioned:

IHLD-4032KB-5A
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Februar 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das erste Bauteil einer neuen einer Serie von flachen Zweifach-Hochstrominduktivitäten, IHLD. Die platzsparende, für Automobil-Anwendungen qualifizierte IHLD-4032KB-5A vereint zwei Induktivitäten in einem Gehäuse der Größe 4032; dies ist die weltweit erste Zweifach-Induktivität, die für den Betriebstemperaturbereich bis +155°C spezifiziert ist.

Die neue Zweifach-Induktivität von Vishay Dale wurde für Automobil-Anwendungen und kommerzielle Class-D-Verstärkerschaltungen optimiert, wo sie Platz spart und technische Vorteile gegenüber einer Kombination aus mehreren diskreten Induktivitäten bietet. Das optimierte Design der Zweifach-Induktivität IHLD-4032KB-5A führt zu hervorragendem Klang, niedrigen Verzerrungen und minimalem Übersprechen zwischen den beiden Induktivitäten.

Die auf Vishays IHLP®-Technologie basierende, AEC-Q200-qualifizierte Zweifach-Induktivität bietet einen maximalen Gleichstromwiderstand (DCR) von 32,6 mΩ bis 107 mΩ, deckt den Induktivitätsbereich von 10 µH bis 33 µH ab und ist für Nennströme bis 5,6 A und den Frequenzbereich bis 1 MHz ausgelegt. Das Bauteil verträgt hohe Stromspitzen, ohne in die Sättigung zu geraten, und bietet über den gesamten Temperaturbereich eine hervorragende Temperaturstabilität der Induktivität und des Sättigungsstroms. Die Zweifach-Induktivität IHLD-4032KB-5A besitzt ein geschirmtes Gehäuse aus bleifreiem Kompositmaterial, ist für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +155°C spezifiziert und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die neue Zweifach-Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP