MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、新しいデュアルインダクタを発表 D級アンプ向けに省スペース化、業界最高の動作温度を提供


Inductor

Products mentioned:

IHLD-4032KB-5A
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年2月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、薄型大電流デュアルインダクタのIHLDシリーズ初のデバイスを発表しました。車載グレードのIHLD-4032KB-5Aは、2個のインダクタを一つの4032パッケージに内蔵し、スペースを節約、+155 Cまでの高温動作を提供します。

本日リリースされたビシェイDaleブランドのインダクタは、車載および商用D級アンプ回路向けに最適で、複数の個別インダクタを利用した場合と比べて、基板スペースの節約と性能の向上を実現します。IHLD-4032KB-5Aの最適化された設計は、高品質音声、低歪み、インダクタ間のクロストークを最小限に抑える低カップリングが特長です。

ビシェイのIHLPシリーズ新製品のIHLD-4032KB-5AはAEC-Q200に準拠、32.6 mΩ~107 mΩのDCR、10 H~33 Hのインダクタンス値、5.6 Aまでの定格電流、1 MHzまでの周波数を提供します。完全には飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクに対応し、動作範囲の全てにわたりインダクタンスおよび飽和特性が優れた温度安定性を有するのが特長です。100%鉛フリーのシールドされたコンポジット構造パッケージで提供され、動作温度範囲は-55℃~+155 C、熱衝撃、湿度、機械的衝撃、振動にも強いデバイスです。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

IHLPは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP