MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

节省空间的Vishay双片电感器可配合D类放大器在高温下工作


Inductor

Products mentioned:

IHLD-4032KB-5A
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布其IHLD系列超薄、大电流双片电感器的首颗器件。节省空间的汽车级IHLD-4032KB-5A在一个4032封装内组合两个电感器,是业内首个能在+155℃高温下工作的双片电感器。

今天推出的Vishay Dale电感器适用于汽车和商用D类放大器电路,在电路里可减少对电路板空间的需求,性能优于使用多个分立电感器的方案。IHLD-4032KB-5A的优化设计能够实现高质量的声音、低失真,通过减少电感器之间的耦合使串扰达到最小。

电感器采用IHLP技术制造,通过AEC-Q200认证,最大DCR为32.6mΩ~107mΩ,电感从 10μH到33μH,额定电流为5.6 A,频率范围最高达1MHz。器件可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和,在其工作范围内能够保持良好的电感和饱和的温度稳定性。IHLD-4032KB-5A使用100%无铅的屏蔽复合结构封装制造,规定工作温度范围为-55℃~+155℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。

新双片电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

IHLP®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP