MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay超快恢复FRED Pt® Gen 4 Ultrafast二极管减少传导损耗并提高效率

600V和650V器件具有低正向电压和IRRM,可用于电机驱动、UPS,以及太阳能和焊接逆变器


Diodes
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出28颗新的600V和650V FRED Pt® Gen 4 Ultrafast快恢复二极管,这些器件适用于电源模块、电机驱动、UPS、太阳能逆变器、焊机逆变器里的高频转换器。Vishay Semiconductors的"H"和"U"系列器件以晶圆形式的裸晶供货,具有超低正向电压和反向恢复电荷,能够降低损耗,提高效率,同时这些器件的极软的关断动作能够在所有开关条件下将过压最小化。

今天发布的这些器件可搭配Vishay的新型Trench绝缘栅双极型晶体管(IGBT),用作反向并联二极管。在一起使用的时候,Ultrafast二极管和IGBT能够实现低EMI,可靠地实现即插即用,可用于单相和三相逆变器,以及全桥和半桥DC/DC转换器。"H"和"U"系列器件还可以用作独立器件,用于功率因数校正(PFC)电路、升压器、斩波器和副边整流。

600V "U"系列二极管是为减少中等速度电路的传导损耗而设计的,600V器件和650V器件分别具有极低的1.4V和1.48V正向电压。"H"系列二极管为高频应用提高速度进行了优化,反向恢复时间低至25ns,600V和650V器件的典型正向电压低至1.65V和1.74V。

这些Gen 4二极管在其有效面积和边界设计上采用了更好的技术,比前一代器件使用更小的裸晶尺寸达到正向电流12A~250A,同时更薄的厚度改善了热阻。为提高可靠性,这些二极管用聚酰亚胺进行了钝化,工作温度可达到+175℃。

Gen 4 超软快恢复二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。欲了解更多信息,请联系die-wafer@vishay.com

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

FRED Pt®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP