MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Flacher, platzsparender IGBT/MOSFET-Treiber von Vishay Intertechnology für Kompaktumrichter

Nur 2,5 mm hoch und mit hoher Isolationsspannung – ideal für Motorsteuerungs-, Alternativenergie- und sonstige Hochspannungsanwendungen


MOSFET

Products mentioned:

VOL3120
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Mai 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um einen neuen, besonders flachen SMD-IGBT/MOSFET-Treiber für Motorsteuerungs-, Alternativenergie-, Schweißgeräte- und andere Hochspannungsanwendungen erweitert. Der neue VOL3120 von Vishay Semiconductors hat eine kleine Grundfläche, eine Bauhöhe von nur 2,5 mm und eine Luftstrecke/externe Kriechstrecke von mindestens 8 mm. Durch seine kompakten Abmessungen und seine hohe Isolationsspannung von VIORM = 1.050 V und VIOTM = 8.000 V ist der neue Treiber eine ideale Lösung für Anwendungen mit höheren Arbeitsspannungen und/oder in Umgebungen mit höherem Verschmutzungsgrad.

Der VOL3120 ist um 30 % flacher als vergleichbare Treiber im Standard-DIP-Gehäuse; er spart dadurch Platz und ermöglicht flache Endprodukte wie z. B. Induktionskochplatten oder Kompaktumrichter für private Solaranlagen und Motorsteuerungen. Der VOL3120 überzeugt nicht nur durch seine hervorragende Isolation, sondern setzt auch mit seinen übrigen elektrischen Parametern neue Maßstäbe. Eine automatische Unterspannungsabschaltung verhindert Funktionsstörungen des externen IGBT/MOSFETs. Die hohe Gleichtakttransientenfestigkeit von 48 kV/ µs eliminiert Probleme durch Störspitzen hin zum Niederspannungsbereich der Leiterplatte.

Durch seine geringe Stromaufnahme von nur 2,5 mA eignet sich der VOL3120 bestens für Leistungselektronikanwendungen, bei denen es auf Energieeffizienz ankommt. Mit einer typischen Verzögerungszeit von weniger als 250 ns und Anstiegs-/Abfallzeiten von 100 ns (typ.) ist der neue Treiber eine ideale Lösung für Anwendungen, die schnelles Schalten von IGBTs oder MOSFETs erfordern.

Der VOL3120 ist für den weiten Versorgungsspannungsbereich von 15 V bis 32 V und für den industriellen Temperaturbereich von –40°C bis +100°C spezifiziert. Der VOL3120 ist zeitlich unbegrenzt lagerfähig und erfüllt die Anforderungen der J-STD-020-Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse MSL 1. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".

Der VOL3120 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP