MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert einen neuen Power-Metal-Strip®-Widerstand im kompakten 0612-Gehäuse

Längsseitige Anschlüsse, hohe Nennbelastbarkeit von 1 W, kleine Widerstandswerte ab 0,001Ω


WSL0612

Products mentioned:

WSL, Wide Terminal
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Juni 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Power-Metal-Strip®-SMD-Widerstand mit längsseitigen Anschlüssen mit einer hohen Nennbelastbarkeit von 1 W im kompakten 0612-Gehäuse. Der neue Widerstand WSL0612 zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit bei kleinen Abmessungen aus, deckt den Bereich extrem kleiner Widerstandswerte bis hinab zu 0,001 Ω ab und ist mit engen Toleranzen ab 1,0% erhältlich.

Der Widerstand WSL0612 basiert auf einem hochentwickelten Design mit einem Vollmetall-Widerstandselement aus einer Nickel-Chrom-Legierung mit einem kleinen Temperaturkoeffizienten (<20 ppm/ºC). Das Ergebnis ist ein hochbelastbarer Widerstand im 0612-Gehäuse mit den hervorragenden elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Strip-Konstruktion. Die kleinen Abmessungen ermöglichen die Entwicklung von Hochleistungsschaltungen mit kleinstmöglichen Widerständen für noch leistungsfähigere Endprodukte.

Der neue Widerstand ist eine ideale Lösung für Strommess- und Pulsanwendungen aller Art, beispielsweise Schalt- und Linearregler-Stromversorgungen; Messgeräte; Leistungsverstärker; Shunts in der Automobilelektronik, beispielsweise in Motorsteuerungen, Steuerungen für bürstenlose Gleichstrommotoren, Antiblockiersystem- und Klimaanlagensteuerungen und Batteriemanagementsystemen; industrielle Steuerungssysteme wie z. B. Test- und Messgeräte für Öl- oder Gas-Tiefbohrsysteme; Wechselrichter für Heizungs-/Klimaanlagen; DC/DC-Wandler für Server; Spannungsregler für Laptops; und Sicherheits-/Managementsysteme für Li-Ion-Akkus.

Wie alle Power-Metal-Strip-Widerstände ist auch das neue Modell voll-geschweißt; das trägt zu seinen überlegenen elektrischen Eigenschaften bei. Eine proprietäre Fertigungstechnologie ermöglicht es, Widerstände mit extrem kleinen Werten von 0,001 Ω bis 0,003 Ω und engen Toleranzen von 1,0% oder 5,0% herzustellen. Der WSL0612 hat eine geringe Thermospannung (<3 μV/°C) und ist für den Temperaturbereich von –65°C bis +170°C spezifiziert. Der Widerstand ist bleifrei, RoHS-konform und "Vishay Green".

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf bis sieben Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

Power Metal Strip ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP