MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology hat seine Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der Serie T55 um Typen mit höheren Kapazitäten bis 470 µF und niedrigerem ESR bis 25 mΩ erweitert – Gehäusegrößen A, B und T


T55

Products mentioned:

T55
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. Juli 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine vergossenen vPolyTan™-SMT-Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der Serie T55 um acht neue Typen in den Gehäusegrößen A, B und T (flaches B-Gehäuse, max.1,2 mm) erweitert. Die Serie T55 von Vishay Polytech profitiert von Vishays branchenführender Gehäusetechnologie und den jüngsten Investitionen in die Polymer-Tantal-Technologie. Sie umfasst jetzt Typen mit wesentlich höherer Kapazität und kleinerem ESR, vorgesehen für Computer-, Telekom- und industrielle Anwendungen.

Hinzugekommen ist ein 2,5V-Kondensator im B-Gehäuse mit 470 µF und einem ESR von 25 mΩ. Der ESR des 330µF-Wertess wurde auf 25 mΩ reduziert. Die 6,3V-Typen in den Gehäusegrößen A und T bieten jetzt kleinere ESR-Werte (70 mΩ bei 100 µF); das gleiche gilt für die Gehäusegröße B (40 mΩ bei 33 µF bzw. 35 mΩ bei 220 µF). Der ESR der 10V-Typen im B-Gehäuse wurde auf 70 mΩ bei 47 µF reduziert.

Der sehr kleine ESR der T55-Kondensatoren ist deren Polymerkathoden zu verdanken, die Mangandioxid-Kathoden weit überlegen sind. Zudem bieten die Kondensatoren eine hervorragende Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 2,28 A Ieff und – dank des kleinen Innenwiderstands – verbesserte Lade- bzw. Entlade-Charakteristiken. Die Kondensatoren wurden optimiert für Anwendungen wie Power-Management, Batterieentkopplung und Energiespeicherung in Computern, Tablets, Smartphones, Wireless-Karten und SSD‘s.

Die kompakten Gehäusegrößen J, P, A, B und T decken einen weiten Kapazitätsbereich von 3,3 µF bis 470 µF mit Nennspannungen von 2,5 V bis 10 V ab; die Kapazitätstoleranz beträgt ±20%. Die Kondensatoren haben ultra-kleine ESR-Werte von 500 mΩ bis hinab zu 25 mΩ bei +25°C und 100 kHz und sind für den Temperaturbereich von –55°C bis +105°C spezifiziert (bei Temperaturen oberhalb +85°C verringert sich die maximal zulässige Betriebsspannung).

Die Kondensatoren der Serie T55 besitzen bleifreie Anschlüsse, sind RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green". Die Bauteile sind mit Hochgeschwindigkeits-Bestückautomaten kompatibel und gehören der Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse Moisture Sensitivity Level (MSL) 3 an.

Die verbesserten Kondensatoren der Serie T55 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

vPolyTan ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH