MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米

这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响


VCNL

Products mentioned:

VCNL4200
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 7 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器。传感器采用Filtron技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有1个高功率红外发射器,接近和环境光的光探测器,信号处理IC,以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。

VCNL4200的探测距离比前一代器件提高了50%,可用在打印机、复印机和家用电器里,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞;办公室、走廊和公共建筑的接近探测和照明控制;启动卫生间用具;在停车场和车库里探测是否有空闲车位。传感器把这些应用所需的电路都集成在一起,不需要使用附加的光栅,也不要求红外发射器和光二极管保持对准。器件的尺寸小,能有效节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。

VCNL4200的环境光和接近传感器采用并行方式工作,每个传感器都有支持高阈值和低阈值的可编程中断功能,使传感器能把应用从低功耗模式中唤醒,从而降低应用的整体功耗。器件使用Filtron技术,对环境光的频谱感光度接近人眼,同时还能很好地消除背景光的影响。

VCNL4200内置的光二极管可探测0.003lx~1.57klx的环境光,这样器件就能在使用深色或高透明度透镜的产品中操作。16位ADC使传感器不会受荧光灯频闪的影响,在-40℃~+85℃温度范围内实现良好的温度补偿。VCNL4200的12位接近传感器使用智能抵消技术,可消除串扰,同时智能的持续性设计确保了准确的探测和更快的响应时间。发射器的波长峰值为940nm,没有可见的“红尾”。

器件的供电电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压从1.8V到3.6V。传感器采用无铅的10pin QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新的VCNL4200现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。

欲获取光电子产品的文章、视频和产品等最新资源,请访问Vishay的Opto Squad博客:www.vishayopto.com

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH