AEC-Q200-qualifizierte Dickschicht-Hochleistungswiderstände von Vishay Intertechnology sparen Bauteile und Kosten ein
Die für direkte Kühlkörpermontage vorgesehenen Widerstände bieten Nennbelastbarkeiten bis 800 W und Pulsfestigkeiten bis 1500 J
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Februar 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert als erster Hersteller AEC-Q200-qualifizierte Hochleistungswiderstände. Die für direkte Kühlkörpermontage vorgesehenen Widerstände LPSA 300, LPSA 600 und LPSA 800 von Vishay Sfernice zeichnen sich durch hohe Nennbelastbarkeit und Pulsfestigkeit aus. Hierdurch können in Automobilanwendungen die Anzahl der Bauelemente und die Kosten eingespart werden.
Die neuen Widerstände eignen sich zur Verwendung als Lade- und Entladewiderstände für Wechselrichter und sonstige Energiewandler in Elektrofahrzeugen (EV), Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV). Die Widerstände LPSA 300, LPSA 600 und LPSA 800 mit Nennbelastbarkeiten von 300 W, 600 W bzw. 800 W ermöglichen es Entwicklern, in solchen Anwendungen mehrere Widerstände kleinerer Leistung durch einen einzigen Widerstand zu ersetzen. Außerdem können die neuen Widerstände durch ihre hohe Pulsfestigkeit von 400 J bis 1500 J (für Pulse mit einer Dauer von 0,05 s bis 0,5 s) größere Drahtwiderstände ersetzen und sparen dadurch Leiterplattenfläche.
Die Widerstände LPSA 300, LPSA 600 und LPSA 800 sind für Betriebstemperaturen bis +175°C ausgelegt und decken einen weiten Wertebereich von 0,03 Ω bis 900 kΩ ab. Sie zeichnen sich außerdem durch eine hohe Durchschlagsfestigkeit von bis zu 12 kVeff aus. Die RoHS-konformen Bauteile sind induktivitätsfrei, mit Toleranzen ab ±1% erhältlich und haben die von der Automobilindustrie geforderten Zuverlässigkeitstests (d. h. ausgedehnte Temperaturwechsel bei 1.000 Zyklen und 1.000 Stunden Betriebslebensdauer) bestanden.
Die neuen Widerstände sind ab sofort in Muster- und Serienstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt zehn bis zwölf Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/