Vishay推出经AEC-Q200认证的厚膜高功率电阻,减少元件数量,降低成本
器件可直接安装在散热器上,额定功率800 W,脉冲处理能力达1500 J
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2020年2月19日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出市场上首款经AEC-Q200汽车级认证的高功率电阻。Vishay Sfernice LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800可直接安装在散热器上,具有高功率和更强的脉冲处理能力,有助于设计人员减少汽车应用元件数量并降低成本。
日前发布的器件可用作逆变器和变换器预充或泄放电阻,用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800额定功率分别为300 W、600 W和800 W,设计人员可在这类应用中,用单个电阻取代多个低功率器件。此外,其脉冲处理能力为400 J到1500 J,脉冲时间0.05 s到0.5 s,可用来替代体积较大的绕线电阻,节省电路板空间。
LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800最高工作温度+175 °C,阻值范围0.03 Ω至900 kΩ。同时,绝缘电压高达12 kV RMS。器件符合RoHS标准,采用无电感设计,公差低至± 1%,汽车可靠性测试结果优异(例如,1,000次以上温度循环,1,000小时工作寿命)。
新型电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/