Vishay推出新型汽车级光电晶体管耦合器节省能源和空间
器件电流传输比(CTR)高,正向电流仅为1 mA,适用于汽车和高可靠性工业应用

Products mentioned:
VOMA618AMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年3月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型汽车级光电晶体管耦合器,器件采用结构紧凑的SOP-4微型扁平封装,电流传输比(CTR)高达50 %至600 %,正向电流仅为1 mA。
Vishay Semiconductors VOMA618A正向电流比上一代解决方案低80 %,有助于节省汽车和高可靠性应用的能源,同时超薄封装可节省电路板空间。器件经过AEC-Q101认证,适用于混合动力汽车和电动汽车电流噪声隔离、信号传输、电池管理、48 V板网和系统控制。
VOMA618A采用 GaAlA 红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合。SOP-4 微型扁平封装额定隔离电压为 3750V,爬电距离和电气间隙 ≥ 5mm。器件耦合电容仅为 1.2 pF,符合 RoHS 和Vishay绿色标准,无卤素。
VOMA618A现可提供样品并已实现量产,标准供货周期为4至6周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/