MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Nouveaux émetteurs infrarouge de Vishay combinant une haute vitesse et une puissance rayonnée jusqu'a 180 mW/sr

Des composants destinés aux applications émergentes dans l'automobile, le grand public et l'industrie


New Infrared Emitters

Products mentioned:

TSFF5210
TSFF5410
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIE — 6 août 2004 — Une nouvelle famille d'émetteurs infrarouge présentant des niveaux exceptionnels de puissance et d'intensité rayonnées a été annoncée aujourd'hui par Vishay Intertechnology.

Construits avec une technologie de puce à double hétérojonction GaAlAs/GaAlAs, les nouveaux émetteurs IR Vishay Semiconductors apportent une amélioration de 43 % de l'intensité rayonnée comparée aux composants de précédente génération, étendant la portée et la fiabilité des systèmes de transmissions et de barrières lumineuses infrarouge dans les environnements automobiles, grand public et industriels.

Les quatre composants annoncés aujourd'hui comportent une longueur d'onde pointe de 870 nm et une tension directe économisant l'énergie de seulement 1,5 V.

Pour les systèmes de transmissions de données en vision directe avec des exigences de fréquence de modulation élevée ou de haut débit de transmission de données, comme la transmission de données vidéo entre caméscopes et téléviseurs, Vishay propose deux nouveaux émetteurs en boîtier plastique rond de 5 mm T 1¾ . Le TSFF5410 combine un angle de demi-intensité de ±22 ° et une intensité rayonnée typique de 70 mW/sr, tandis que le TSFF5210 combine un angle de demi-intensité de ±10 ° avec une intensité rayonnée de 180 mW/sr. Ces deux émetteurs présentent une bande passante de modulation de 23 MHz et des temps de montée et de descente typiques de seulement 15 ns.

FPour les applications où un composant pour montage en surface est nécessaire, comme les systèmes de transmission de données IR haute vitesse et les capteurs de hautes performances, Vishay introduit deux nouveaux émetteurs en boîtier miniature CMS PLCC-2. Ces deux composants ont un angle de demi-intensité de 60 ° et une intensité rayonnée typique de 10 mW/sr, avec des temps de montée et de descente de 15 ns pour le TSMF4710 (avec une bande passante de modulation de 23 MHz) et de 30 ns pour le TSMF3710 (avec une bande passante de modulation de 12 MHz).

Les échantillons des TSFF5410, TSFF5210, TSMF4710 et TSMF3710 sont actuellement disponibles. La production de masse sera disponible au troisième trimestre 2004 avec des délais de 12 semaines pour des commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, Inc., une des 1000 sociétés de la liste Fortune du NYSE (VSH), est un des plus grands fabricants de semiconducteurs discrets du monde (diodes, MOSFET, et optoélectronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances, et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans pratiquement tous les types de composants et équipements électroniques, dans les secteurs industriel, informatique, automobile, électronique grand public, des télécommunications, militaire, aérospatial, des alimentations électriques, et médical. L’innovation des produits Vishay, la stratégie d’acquisition réussie, et le service d’achat tout-en-un en font un des principaux acteurs de l’industrie. Vishay est présent sur Internet à www.vishay.com.

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH