MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

De nouvelles DEL CMS ultra brillantes 0603 de Vishay fournissent une intensité lumineuse de 13 mcd a 80 mcd et un choix de six couleurs


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

SANTA CLARA, CALIFORNIE — 24 septembre 2004 — Une nouvelle série de DEL ultra brillantes qui donne aux concepteurs le choix de six couleurs dans le boîtier CMS le plus petit sur le marché a été annoncée aujourd'hui par Vishay Intertechnology.

Les modèles de la nouvelle série de DEL CMS 0603 Vishay Semiconductors présentent des dimensions subminiatures de 1,6 mm par 0,8 mm et une faible épaisseur de 0,6 mm, permettant la conception de produits de faible taille et de haute puissance qui fonctionnent de manière fiable même dans des environnements exigeants.

Les applications typiques de cette nouvelle série comprennent le rétro éclairage des claviers, les systèmes de navigation, les appareils grand public, les équipements bureautiques, les instruments médicaux, les écrans de téléphones mobiles, les systèmes de contrôle industriel, les systèmes automobiles et les systèmes nécessitant des effets de couleurs miniaturisés. Avec une intensité lumineuse allant de 13 mcd à 80 mcd, les nouvelles DEL TLMX1100présentent une brillance exceptionnelle dans un encombrement compatible avec le standard de l'industrie 0603.

Disponibles en super rouge, orange, jaune, vert, vert pur et bleu, les modèles de la série de DEL CMS 0603 donnent aux concepteurs une plus grande souplesse dans la création de systèmes plus petits, plus minces et plus robustes tout en augmentant la fiabilité globale de ces produits. Outre une très faible consommation et une résistance à des tensions de décharges électrostatiques jusqu'à 1 kV, ces six DEL garantissent un éclairage uniforme grâce à un rapport de variation d'intensité lumineuse de 1,6 ou moins par unité de conditionnement.

Tableau résumé de la série de DEL CMS 0603 ultra brillantes

Référence Couleur Intensité lumineuse
mcd @ IF=20 mA (typ.)
Longueur d'onde dominante
nm @ IF=20 mA (typ.)
TLMS1100 Super rouge 63 633
TLMO1100 Orange 80 606
TLMY1100 Jaune 80 587
TLMG1100 Vert 35 570
TLMP1100 Vert pur 15 558
TLMB1100 Bleu 13 466

Ces nouvelles DEL ultra compacts sont fabriquées en technologie AllnGaP et GaN, encapsulées dans un boîtier à armatures de grande fiabilité, et moulées dans un résine époxy transparente. L'angle de demi-intensité de ces diodes est de 80 °, fournissant un angle de visualisation extrêmement large de 160 °.

Disponibles en bande 8mm et bobine, les DEL annoncées aujourd'hui sont compatibles avec les équipements de placement automatique et peuvent être assemblées avec un processus de soudure par refusion ou de soudure sans plomb. La gamme de températures de fonctionnement de ces diodes est de–40 °C à +100 °C.

Les échantillons et la production de masse des nouvelles DEL CMS 0603 sont actuellement disponibles avec des délais de cinq semaines pour des commandes plus importantes.

Vishay Intertechnology, Inc., une des 1000 sociétés de la liste Fortune du NYSE (VSH), est un des plus grands fabricants de semiconducteurs discrets du monde (diodes, MOSFET, et optoélectronique infrarouge) et de composants électroniques passifs (résistances, inductances, et condensateurs). Ces composants sont utilisés dans pratiquement tous les types de composants et équipements électroniques, dans les secteurs industriel, informatique, automobile, électronique grand public, des télécommunications, militaire, aérospatial, des alimentations électriques, et médical. L’innovation des produits Vishay, la stratégie d’acquisition réussie, et le service d’achat tout-en-un en font un des principaux acteurs de l’industrie. Vishay est présent sur Internet à www.vishay.com.

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-FR
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH