MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix präsentiert den weltweit ersten 190-V-n-Kanal-Leistungs-MOSFET mit integrierter 190-V-Leistungsdiode mit einer Grundfläche von nur 2 mm x 2 mm und einer Höhe von nur 0,75 mm

Der SiA850DJ ist das weltweit erste Bauteil dieser Art für Hochspannungsanwendungen, dessen On-Widerstand bis hinab zu 1,8 V V GS spezifiziert ist


SiA850DJ

Products mentioned:

SiA850DJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten 190-V-n-Kanal-Leistungs-MOSFET mit integrierter 190-V-Leistungsdiode in einem kompakten Gehäuse mit einer Grundfläche von nur 2 mm x 2 mm und einer ultra-geringen Höhe von nur 0,75 mm. DerSiA850DJim PowerPAK®-SC-70-Gehäuse ist außerdem das weltweit erste Bauteil dieser Art, dessen On-Widerstand für 1,8 V VGSspezifiziert ist.

Typische Anwendungen für denSiA850DJsind DC/DC-Aufwärtswandler für piezoelektrische Hochspannungsmotoren und OLED- (organische LED) Hintergrundbeleuchtungen in tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, PDAs, MP3-Playern und Smart Phones.

Durch die Integration des MOSFETs und der Leistungsdiode in das gleiche Gehäuse spart der Entwickler mindestens ein Drittel der Leiterplattenfläche ein; außerdem werden auch noch Bauteilkosten eingespart, weil die externe Diode entfällt. Bei größeren Leistungs-MOSFETs ist der On-Widerstand für Gate-Source-Spannungen bis hinab zu 2,5 V spezifiziert; beimSiA850DJist er hingegen für Gate-Source-Spannungen bis hinab zu 1,8 V spezifiziert. Dadurch ist eine Pegelumsetzerschaltung überflüssig, was ebenfalls Leiterplattenfläche spart. Das Bauteil bietet niedrige On-Widerstände zwischen 17 Ω bei 1,8 V VGSund 3,8 V bei 4,5 V VGS; die Dioden-Durchlassspannung beträgt 1,2 V bei 0,5 A.

DerSiA850DJist bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform; er entspricht den Anforderungen internationaler Richtlinien zur Vermeidung umweltschädlicher Substanzen.

Der neueSiA850DJist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

PowerPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH