MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Beate Lorenzoni, Lorenzoni GmbH, Public Relations
Phone:  +49 8122/55917-16 
Fax:  +49 8122/55917-29  
E-mail:  beate@lorenzoni.de

Vishay auf der PCIM 2014: Halle 9, Stand 212

Vishay Bauteile realisieren höhere Leistung bei kleineren Abmessungen


PCIM
For more information:
Media contact -  Beate Lorenzoni, Lorenzoni GmbH, Public Relations
Phone:  +49 8122/55917-16 
Fax:  +49 8122/55917-29  
E-mail:  beate@lorenzoni.de

Selb / Malvern, 24. April 2014 − Auf der PCIM präsentiert Vishay viele neue Bauteile aus den Bereichen Leistungskondensatoren, Induktivitäten und Widerstände, Keramik-, Film- und Alukondensatoren sowie MOSFETs, Dioden und Gleichrichter. Alle Bauteile zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus. Besucher erfahren vor Ort, wie die Vishay Bauteile zu Platz- und Kosteneinsparungen in verschiedenen Applikationen führen.

Im Bereich der Keramik-Vielschichtkondensatoren präsentiert Vishay dieses Jahr nach IEC60384-14:2005 3rd edt. zertifizierte SMD Sicherheitskondensatoren für X1/Y2 und X2 Anwendungen. Kleinere Bauformen, sicherheitsrelevantes Design und die SMD - Bestückbarkeit zeichnen diese Bauteile aus. Sie kommen in Netzteilen, Umrichtern, Stromzähler und vielen anderen Anwendungen zu Filter- und Störunterdrückungszwecken zum Einsatz. Aus diesem Bereich kommen auch die SMD Speicherkondensatoren mit hoher Spannungsfestigkeit (1000VDC/1500VDC) und Kapazitätswerten bis 560nF für den Einsatz in Spannungswandlern, Netzteilen und Umrichtern jeglicher Art. Besonderheit ist ihre Fertigung mit einer neuartigen verlustarmen Keramik und robustem Design für wiederholte Lade- und Entladezyklen.

Basierend auf der bewährten Kompositkerntechnologie der IHLP® stellt Vishay die ersten Modelle einer neuen Serie von gekoppelten Induktivitäten IHCL vor. Diese für SEPIC-DC/DC-Wandler- und andere Anwendungen vorgesehenen Bauteile vereinen zwei Induktivitäten mit einem magnetischen Kopplungsgrad >90% in einem gemeinsamen Gehäuse. Sie sind temperaturfest bis +155°C und in acht Induktivitätswerten von 2,2µH bis 47µH verfügbar.

Vishay ESTA präsentiert Leistungskondensatoren für Gleich- und Wechselstromanwendungen (bis 24kV Wechselspannung oder 125 kVGleichspannung) mit niederinduktiven Anschlüssen in Gehäusen aus Edelstahl (antimagnetisch) oder Aluminium. Sie sind für den Einsatz in Traktionsumrichtern für Lokomotiven, Straßenbahnen, Oberleitungsbussen oder in Industrieumrichtern für HVDC-Gleichspannungsübertragung, Antriebe und Hochspannungsprüfanlagen konzipiert und nach IEC 61071 bzw. IEC 61881 qualifiziert.

Die Diodes Division von Vishay erweitert ihr Produktspektrum um die patentierten TMBS® und FRED Pt® Komponenten in den kleinen eSMP® Gehäusen – sie überzeugen mit geringem Platzbedarf, niedriger Verlustleistung und höherer Effizienz in Automotive, Industrial, Telekom, Computing und anderen Anwendungen. Anwender erfahren die Vorteile der TMBS® Trench MOS Barrier Schottky Gleichrichter in den eSMP® Gehäusen (DO-221BC SMPATM und TO-263 AC SMPD) sowie FRED Pt® Ultrafast-Recovery Gleichrichter in eSMP® Gehäusen (DO-221AC SlimSMATM und DO-219AB SMF) direkt von Spezialisten.

Kunden erhalten Vishays eine breite Palette an Leistungshalbleitermodulen auf IGBT, Dioden oder MOSFET- Basis in standardisierten und marktüblichen Gehäusebauformen, zudem profitieren sie von hoher Flexibilität bei der Realisierung von spezifischen Anforderungen.

Zum Ausstellungsprogramm der Vishay Siliconix gehören verschiedene MOSFETs, die Konstrukteure mit höheren Leistungsdichten und Schaltfrequenzen, besseren Wärmeeigenschaften und niedrigerer Stromaufnahme unterstützen. 30V TrenchFET® Gen IV MOSFETs mit niedrigem Durchlasswiderstand und geringer Gate-Ladung zielen auf die Anforderungen von DC/DC Wandlern bei Point-of-Loads und Embedded Anwendungen ab. Hochleistungsfähige 80V bis 150V ThunderFET® MOSFETs kommen in Stromumwandlern für Industrie-Server in der Telekommunikation, Basistationen und Solar-Modulwechselrichter zum Einsatz. Für Anwendungen der Starkstromumwandlung, Hardswitch-Topologien wie Blindleistungskompensation und Sperrwandler ist die hocheffiziente MOSFET E-Serie mit 600V und 650V konzipiert. Auf Last- und Batterieschalter und O-Ring Anwendungen zielt die in ihrer Klasse unerreichte P-Channel Gen III Technologie ab. Hohe Leistungsdichte bei kleiner Bauweise versprechen die PowerPAK® SO8L, AEC-Q101-qualifizierte MOSFET SQ-Serie, sowie und das Known Good Die (KGD) MOSFET Angebot. Diese treffen die steigenden Anforderungen der Automotive Designs, speziell bei Powertrain und Hybrid-Anwendungen.

Mit zwei Vorträgen im PCIM Forum ergänzt Vishay seinen Messeauftritt:

Dienstag, 20.5., 10:40 – 11:00 Uhr: ‚Vishay Battery Shunts for Battery Management’

Donnerstag, 22.5., 13:30 – 13:30 Uhr: ‘Composite Power Inductors and High-Current Coupled Inductors’

Vishay Intertechnology, Inc., a Fortune 1000 Company listed on the NYSE (VSH), is one of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors (diodes, MOSFETs, and infrared optoelectronics) and passive electronic components (resistors, inductors, and capacitors). These components are used in virtually all types of electronic devices and equipment, in the industrial, computing, automotive, consumer, telecommunications, military, aerospace, power supplies, and medical markets. Vishay’s product innovations, successful acquisition strategy, and "one-stop shop" service have made it a global industry leader. Vishay can be found on the Internet at www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Beate Lorenzoni, Lorenzoni GmbH, Public Relations
Phone:  +49 8122/55917-16 
Fax:  +49 8122/55917-29  
E-mail:  beate@lorenzoni.de