< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新款Vishay WSK1206…18 Power Metal Strip®电阻在节省空间的1206外形尺寸内实现0.5W功率

器件有4端子的Kelvin连接,具有更好的测量精度和更小的电阻温度系数


WSK1206

Products mentioned:

WSK1206...18 High Power
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 2月16 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的1206外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻,电阻的功率等级提到到0.5W,4端子的Kelvin连接将电阻温度系数降至35ppm,使公差降至0.1 %,能有效提高测量精度。为使额外的功率耗散最小化,Vishay Dale WSK1206...18 High Power的阻值只有0.01Ω。

今天发布的器件在1206封装内可提供两倍于标准电阻的功率,这样设计工程师就能用更少、更小的元器件来完成设计,从而节省电路板空间,并降低成本。电阻的4端子结构能减少系统误差,而且在生产或现场使用过程中也不需要进行校准,可进一步降低成本,并提高终端产品的性能。

WSK1206...18 High Power的结构十分先进,包括一个低TCR(小于20ppm/℃)的固体金属镍铬或锰铜合金电阻芯。这种结构在1206外形尺寸内实现了耐脉冲,具有严格公差的电阻,同时保持Power Metal Strip结构的优异电特性。

WSK1206...18 High Power适合手机电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用;服务器的DC/DC转换器、笔记本电脑的VRM,锂离子电池的安全和管理;工业仪表;引擎、传动、防抱死刹车、音响和气候控制等汽车电子控制应用。

像所有Power Metal Strip电阻一样,这颗电阻采用全焊接结构,实现了优异的电性能。独家的加工技术使阻值范围达到0.01Ω~0.05Ω,公差达到0.1%、0.5%和1.0%。WSK1206...18 High Power具有低热电动势(小于3μV/℃),温度范围从-65℃到+170℃。电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

资源:

Power Metal Strip电阻

查看Vishay网站上的分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Power Metal Strip®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: