< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高速近接センサーを発表 D/A変換器を不要にし、ロボット、おもちゃ、その他システムのコスト削減に貢献

5 ms以下の測定、30 kHz ~ 54 kHzの周波数に対する単調な感度が特長


TSSP4056

Products mentioned:

TSSP40..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年2月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、幅広いシステムにおいて、高速で低コストの近接検出を提供する目的で設計された、新しいIRセンサーを発表しました。ビシェイ社のTSSP4056は、30 kHz ~ 54 kHzの周波数に対する単調な感度を特長とする56 kHzに調整されたバンドパスフィルター内蔵の、業界初の固定利得センサーです。新デバイスは別のIRエミッタからの変調パルスを0.4 mW/m2の高感度で検出し、高速近接センサーソフトで実証済みの逐次比較法を用いることで5 msの高速測定も可能です。

通常の近接センサーは、エミッタの駆動電流を変動させることで、物体を検出したエミッタパワーの閾値を求め距離を測定しますが、この方法ではエミッタ駆動に用いる高価なD-C変換器が必要です。TSSP4056は、エミッタ駆動のキャリア周波数を30 kHz ~ 54 kHz間で変動させるだけで得た物体を検出した周波数の閾値から距離を決定します。この方法ではマイクロコントローラはD/A変換器が不要で、全体ソリューションコストが軽減されます。TSSP4056の動作原理に関する詳細は、アプリケーションノート「高速近接検出のTSSP4056 センサー」をご参照ください。

本日リリースされたデバイスは、10 cm ~ 2 mの検出距離を提供し、感度の最小と最大値の比較は4倍以上です。近接センサーとして利用したTSSP4056は、おもちゃ、ドローン、自律型ロボット、インテリジェント近接スイッチなどのアプリケーションに最適です。また、ドライヤー、タオルやソープ・ディスペンサー、蛇口、トイレ用の用途での簡易な反射式センサー、自動販売機の落下検出、セキュリティゲートやペット用扉などに最適です。

TSSP4056は、6.0 mm x 6.95 mm x 5.6 mmの小型モールドパッケージに、PINフォトダイオードとセンサーICが搭載されています。IRセンサーの電圧は2.5 V ~ 5.5 V 、供給電流(標準)は0.7 mA です。ピーク波長940 nmのエミッタからのIRパルスを受信できるよう設計されています。IRフィルタが可視光を抑制、EMIを削減するシールドを組み込み、供給電圧とリップルノイズの影響を受けません。デバイスはRoHS準拠のハロゲンフリー品で、ビシェイ社の"グリーン"標準に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: