< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay快速响应接近传感器,无需DA转换,降低机器人、玩具和其他系统中的成本

器件的读取时间小于5ms,在30kHz~54kHz范围内灵敏度与频率的响应曲线是单调的


TSSP4056

Products mentioned:

TSSP40..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的红外(IR)传感器,可在各种系统中实现快速、低成本的接近探测。Vishay Semiconductors TSSP4056是业内首颗固定增益的传感器,包含56kHz的带通滤波器,在30kHz~54kHz范围内灵敏度与频率的响应曲线是单调的。器件的灵敏度高达0.4mW/m2,可探测另一个分离的红外发射器发出的调制脉冲,利用逐次接近探测技术在5ms内快速读取距离,该技术已经在Vishay的Fast Proximity Sensor软件里进行过演示。

通常情况下,接近传感器是通过改变发射器的驱动电流,找到刚好能探测到物体的发射器阈值功率,从而判定物体的距离,但这种技术要使用昂贵的DAC来驱动发射器。而TSSP4056是通过改变载波频率,让发射器的发射频率在30kHz和54kHz之间来回变化,进而找到刚好能探测到物体的阈值频率,来判定距离。这个方法不需要微控制器包含DAC,因此能降低方案的总体成本。关于TSSP4056工作原理的更多信息,可以阅读 “Vishay’s 用于快速接近探测的Vishay TSSP4056传感器”这篇应用笔记。

今天推出的器件的接近探测距离从10厘米到2米,从最低到最高灵敏度的动态范围超过4。作为接近传感器使用时,TSSP4056适合探测物体的距离,可用于玩具、遥控飞机、自主式机器人,以及智能接近开关。器件还可以用作简单的反射式传感器,用于干手器、毛巾或肥皂盒、自动水龙头和卫生间;自动售货机的落物探测;以及安防设备和宠物出入门。

为简化设计,TSSP4056将一颗PIN光电二极管和传感器IC装进6.0mm x 6.95mm x 5.6mm的小尺寸模塑封装里。红外传感器模块工作在2.5V~5.5V的供电电压下,典型供电电流为0.7mA。传感器可接收峰值波长为940nm的发射器的红外脉冲。器件对电源电源和纹波噪声不敏感,能屏蔽掉EMI,红外滤波器用来抑制可见光。TSSP4056符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

接近传感器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: