< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、先端プロセス使用の新アナログスイッチ製品ファミリーを発表 アナログ回路の性能と信頼性を向上


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年9月1日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイSiliconixブランドのアナログスイッチ製品群の一部をアップグレードし、性能の向上と長寿命化を実現しました。先端の設計プロセスを使用することで、デバイスパラメータの改善と長寿命を保証します。今回の発表で分かるとおり、ビシェイ社は1960年に業界に先駆けて開発したアナログスイッチとマルチプレクサ製品ラインに対して継続的な改善を行っています。

今回のアナログスイッチとマルチプレクサ製品の改善は、高密度18 Vプロセスを基に行いました。新プロセスは現行の12Vシリーズ製品のアップグレードだけでなく、より複雑な高感度アナログ設計に対応する新しい精密級アナログ製品の開発にも使用されます。

デバイス仕様の主な改良点としては動作電圧を12 Vから 16 Vまで対応できるようにし、リークと寄生容量の軽減、スイッチング速度の向上、高いラッチアップ電流とESD保護定格などの信頼性の向上です。例えば、 DG9408E と DG9409Eは現行のDG9408 、DG9409のドロップインアップグレード製品で、且つ20 %低いスイッチオン抵抗、10 %速いスイッチング速度、35 %低い寄生容量、400 mAまでのラッチアップ耐性、2.5 kVまでの保証済みESD保護性能(HBMモデル)が特徴です。

新デバイスはリードタイムの短縮化を重視し、成熟したプロセスプラットフォームを基に実績ある工場で生産されます。産業用制御と自動化システム、オーディオとビデオ信号ルーティング、計測と試験装置、データ取得、通信システム、医療とヘルスケアシステム等の市場用途で幅広く利用される、アナログスイッチ製品の長いライフサイクルを完全にサポートします。

アップグレードの対象となる12Vデバイスファミリーを下記の表に示します。

部品番号(旧) 部品番号(新)
DG408L, DG409L DG408LE, DG409LE
DG411L, DG412L, DG413L DG411LE, DG412LE, DG413LE
DG441L, DG442L DG441LE, DG442LE
DG9424, DG9425, DG9426 DG9424E, DG9425E, DG9426E
DG4051, DG4052, DG4053, DG9051, DG9052, DG9053, DG9251, DG9252, DG9253 DG4051E, DG4052E, DG4053E
DG9408, DG9409 DG9408E, DG9409E
DG9454 DG9454E

ビシェイ社、パワーIC担当バイスプレジデントRoy Shoshani氏のコメント: 「今回発表する製品は新しいプロセスが実現可能にする、今後の革新的なアナログ製品の第一弾です。この新製品を精密級アナログ回路設計に利用するお客様は必ず、性能の改善を実感すると思います。産業用計測やヘルスケアなどの用途の製品は長いライフサイクルを重視します。このプラットフォームはその要件を満たしながら、性能と信頼性の向上を提供します。また、生産リードタイムの短縮化をもたらし、安定した供給が可能です。」

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: