< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、長辺電極薄膜チップ抵抗器シリーズの新製品を発表、1 Wの電力定格、小型0612インチ(1632mm)ケースサイズで提供

同じ、または大きいサイズで同等の電力定格を提供する複数の抵抗器と置き換えることでコスト削減が可能


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2016年9月8日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、長辺電極薄膜チップ抵抗器のMCW ATプロフェッショナル級ファミリーMCW 0612 ATシリーズに1 Wまでの電力に対応する新製品を新たなケースサイズでリリースしたと発表しました。ビシェイBeyschlagブランドのMCW 0612 AT プロフェッショナル級デバイスは車載や産業用途の電子機器に最適で、高い定格電力、高温性能、薄膜抵抗器ならではの優れた長期安定性を提供します。

本日リリースされたデバイスは、1206インチサイズの標準抵抗器と比べて4倍大きい定格電力を提供し、同じまたは大きいサイズで同等の定格電力を提供する複数の抵抗器を置き換えることで、トータルのコスト削減が可能です。また、MCW 0612 ATプロフェッショナル級シリーズの長辺電極のコンタクトの形状は、熱サイクルに対しても極めて頑丈です。抵抗器は+175 Cで1000時間の高温動作、ASTM B809-95(硫化ガス試験、90 °C、80 % ~ 90 %相対湿度、42日間)準拠を提供します。

この仕様により、設計者は定格電力と電気的性能、小型化の要件を犠牲にすることなく、厳しい高温環境でもMCW 0612 ATプロフェッショナル級シリーズ抵抗器を使用できます。デバイスは100%の定格電力負荷を要する用途でも、定格消費電力より少ない電力を要する用途でも、優れた安定性を実現します。 25 ppm/Kまでの抵抗温度係数(TCR)、 0.5 %の許容差、10  ~ 100 kの抵抗値範囲を提供します。

MCW 0612 ATプロフェッショナル級シリーズは、消費電力、信頼性、安定性と高信頼性設計が重視されるあらゆる専門電子装置の分野に最適なデバイスです。主な用途としては照明の電力管理と制御、HEVとEVのインバータ、エンジン制御、ギアボックス制御、ブレーキ、ステアリングシステムなどがあります。デバイスはAEC-Q200に準拠し、車載用途に最適です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: