< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay vPolyTan™低ESR聚合物电容器通过提高体积效率来减少元器件数量

器件具有业内最佳的电容密度和超低ESR,使用模塑EE(7343-43)外形编码


PolymerCapacitor

Products mentioned:

T59
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器。电容器提高了体积效率,可用于计算、通信和工业应用。T59系列使用了聚合物钽材料技术和Vishay拥有专利的多阵列封装(MAP),具有业内最高的电容密度,并保持了一流的ESR性能。

今天发布的电容器使用模塑EE(7343-43)外形编码,单位体积的电容比同类器件高25%,能够实现更高的电容和电压等级。例如,这些电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的对标器件的电容高三倍。另外,T59系列的封装十分先进,使器件在+25℃和100kHz条件下保持25mΩ~150mΩ的超低ESR。

器件的电容从15μF到470μF,电容公差为±20%,可承受75V的过电压。T59系列电容器可用在固态驱动器、网络设备和主板里,能取代多个较低电容的器件,减少元器件数量,节省电路板空间,降低成本。在这些产品当中,这些电容器可用于解耦、平滑、滤波和储能应用。

在100kHz下,T59系列的纹波电流从1.3A到3.1A,工作温度范围为-55℃~+105℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,提供无铅和锡/铅(Sn/Pb)卷包端接,采用符合EIA-481标准的卷带包装。电容器进行了100%的浪涌电流测试,确保在高涌入电流应用里的鲁棒性。

T59系列电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: