< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay汽车级接近和环境光传感器使手势控制设计更加灵活

器件具有最多3个外置IRED驱动器,在长距离探测时仍具有高感光度,采用小尺寸4mm x 2.36mm x 0.75mm封装


VCNL

Products mentioned:

VCNL4035X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, Pa. —2017 年 3 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子事业部推出用于手势识别的全集成汽车级接近和环境光传感器。Vishay Semiconductors VCNL4035X01 采用FiltronTM技术,采用小尺寸4mm x 2.36mm x 0.75mm表面贴装封装,组合了用于接近和环境光的光探测器、信号调理IC、16位ADC和用于最多3个IRED的驱动器。传感器通过AEC-Q101认证,具有一个中断函数,支持 I²C 总线通信接口,可用于便携式电子产品和智能家居、工业和汽车应用。

今天发布的器件可以应用到消费类电子产品的手势识别中,如笔记本电脑和平板电脑,打印机、复印机和汽车的物体探测,玩具和机器人里的防碰撞,办公室、走廊和公共建筑里的照明控制。Vishay把这些应用所需的所有电路都组合在这颗小尺寸器件里,不但能有效节省PCB空间,而且通过使用外置发射器,使手势识别应用的设计更加灵活。

器件包含可编程的中断功能,可设定高阈值和低阈值,从而降低应用产品内的整体功耗。这个功能可以编程设定成触发环境光和接近传感器。传感器使用Filtron技术,对环境光的频谱感光度接近人眼,而且有很好的消除背景光的能力。器件的高感光度使探测距离达到500mm。

VCNL4035X01’内建环境光二极管,探测范围0.004lx~4.2klx,能在使用深色或高透明度透镜的设计中工作。传感器的精度达到 ± 10 %,不受荧光灯频闪的影响,在 -40 °C ~ +105 °C温度范围内具有良好的温度补偿。 VCNL4035X01’的接近传感器使用智能消除技术,可消除串扰,同时智能的持续时间设计使传感器在探测到物体时能迅速做出响应。

器件的供电电压从2.5V到3.6V,I2C总线电压为1.8V~5V。传感器采用无铅8-pin QFN封装,符合RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素。

新的VCNL4035X01 现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: