< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay PR02-FS高脉冲、可熔断、无电感的防火金属膜电阻具有确定熔断特性

器件满足UL1412的安全要求,电阻大于50Ω,能处理600V浪涌


PR02FS

Products mentioned:

PR02-FS
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布满足UL1412安全要求的高脉冲、无电感、可熔断的防火金属膜电阻。在给定的过载条件下,Vishay BCcomponents PR02-FS具有确定的熔断特性,阻值大于50Ω,可承受IEC 61000-4-5规定的600V浪涌(1.2/50µs脉冲)。

今天发布的这颗器件具有确定的熔断动作,在80W过载下的熔断时间小于10秒,可将洗衣机和剃须刀充电器等家用电器从电源断开。另外,这颗器件具有室内照明的低压电源所需的限流功能。而且,由于采用了无电感设计,这颗电阻可以用在带感性负载的缓冲电路等应用中。

PR02-FS的电阻范围从1Ω到100Ω,公差低至±10%,TCR为±250ppm/K,+70℃下的额定功率耗散为2W,工作温度范围-55℃~+200℃。电阻采用径向引线,满足IEC 60115-1和UL 94-V0的有源、无源可燃性要求。电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

PR02-FS现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH