< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布业内首个可提升DC/DC效率的高频IHLP®电感器系列

高频性能可达10MHz的IHLP-1616BZ-0H器件在1MHz和以上频率下具有复合电感器中最低的损耗


IHLP

Products mentioned:

IHLP-1616BZ-0H
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 9 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP®电感器。新的IHLP-1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。

IHLP-1616BZ-0H的典型应用包括笔记本电脑和桌面电脑、传感器、摄像头、POL转换器,以及需要一个或多个稳定电压的各种电池供电设备。IHLP-1616BZ-0H与高频控制器IC配套工作时,可以用电感值较小的型号,进而减少直流损耗,以及减少高频铁芯损耗,这样就能使用较小尺寸的电感器,同时提高能源效率。

IHLP-1616BZ-0H系列的典型DCR从5.5mµ到26.6mµ,电感值从0.10µ到1.0µ。IHLP-1616BZ-0H的额定电流高达45.0A,可处理高瞬变电流尖峰,而不会饱和。

电感器采用100%无铅的屏蔽复合结构封装,这种封装可以将蜂鸣噪声降到非常低的水平,而且电感器对热冲击、潮湿和机械冲击有很强的耐受能力。IHLP-1616BZ-0H符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

器件规格表:

外形尺寸 1616
高度 (mm) 2.0
电感范围 (µH) 0.10 to 1.0
典型DCR (mΩ) 5.5 to 26.6
最大DCR (mΩ) 5.9 to 28.5
热额定电流 (A) 6.1 to 14.0
饱和电流 (A) 13.0 to 45.0
典型SRF (MHz) 91 to 485

新电感器系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH