< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

用于可穿戴设备的Vishay高速PIN光电二极管实现可靠的信号探测和薄外形的传感器设计

器件提高了对可见光的感光度,带抑制红外辐射的滤波器,采用小尺寸SMD封装


VEMD5510C

Products mentioned:

VEMD5510C
VEMD5510CF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 10 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足可穿戴设备、医疗和工业应用中对可靠信号探测的需求,推出两颗提高了可见光感光度的新款高速硅PIN光电二极管。Vishay Semiconductors VEMD5510CVEMD5510CF带有抑制红外辐射的滤波器和提高信噪比的黑色封装,具有快速的开关时间和小电容,采用小尺寸的顶视表面贴装封装。

光电二极管的感光面积达到7.5mm2,VEMD5510C的感光范围为440nm~700nm,VEMD5510CF的感光范围为440nm~620nm,反向光电流分别为0.6µA和0.25µA。器件的片上抑制滤波器可消除非可见光的干扰,同时黑色封装屏蔽了多余的侧面光。通过采用这些技术,使VEMD5510C对波长超过800nm的辐射和VEMD5510CF对波长超过700nm的辐射的光谱感光度小于5%,非常接近人眼。

今天发布的光电二极管使用小尺寸5mm x 4mm封装,高度0.9mm,可实现薄外形传感器设计。器件适用于健身计步器和智能手表等可穿戴设备中的光学心率测量,以及连到病人监护系统的医疗生物传感器。另外,这些光电二极管可以在烟雾探测器中实现快速的光电探测,用于显示器亮度调节或调光功能的环境光检测。

VEMD5510CVEMD5510CF的半感光度角为±65°,工作温度从-40℃到+100℃,峰值感光度的波长分别是550nm和540nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准的4级,打开包装后可存放72小时。

VEMD5510CVEMD5510CF现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

欲获取光电子产品的文章、视频和产品等最新资源,请访问Vishay的Opto Squad博客:http://www.vishayopto.com/

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: