< Back  

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、低ESRポリマーコンデンサvPolyTan の T59シリーズが2017年度 ACE


ACEAwards2017WINNERS

Products mentioned:

T59
For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型マルチアノードポリマーチップコンデンサvPolyTanT59シリーズが、2017年度ACE(Annual Creativity in Electronics) Awardを受賞したことを発表しました。ACE AwardsはEE TimesとEDN誌が主催し、今日のエレクトロニクス産業で最も優れた人や製品に与えられます。T59シリーズは、「受動部品、インターコネクト、電気機械」のカテゴリーで受賞しました。

T59シリーズは同様のデバイスと比べて体積効率が25%向上、業界最高の静電容量/定格電圧を実現し、部品数を減らすことで、PCBスペースと全体コストの削減が可能です。例として、30 Vで150 µFの静電容量値は他社製品と比べて3倍です。また、T59シリーズは特許取得済みマルチアレイパッケージング(MAP)にて提供され25 mΩ~150 mΩ(+25℃ 、100 kHz)の超低ESRを実現します。

T59シリーズは樹脂モールド EE (7343-43)ケースコードで提供され、15 µF ~ 470 µFの静電容量範囲、±20 %静電容量許容差、75 Vまでの定格電圧を実現します。また、100 kHzで3.1 Aまでのリップル電流、-55℃ ~ +105℃の使用温度範囲を特長とします。SSD、ネットワーク機器、電源、マザーボードでのデカップリング、平滑、フィルタリング、ストレージ用途等に最適です。

ACE Awards受賞者は、2017年12月6日、シリコンバレーのサンノゼコンベンションセンターで開催されたEmbedded Systems Conference(ESC)内の授賞式で発表されました。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTanはビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone:  +49 9287 712 808 
Fax:  +49 9287 712 809 
E-mail:  paul.harrison@vishay.com

Sales contact: 

This release in: