Vishay发布长寿命㔁蔐潮湿的新款加固型ENYCAPTM储能电容器

225 EDLC双层电容器锂用于恶劣㔁高湿度的环境,使用寿命达2000小时,锚过带电的85/85 1000小时测试

225EDLCRENYCAP

Products mentioned:

259 PHM-SI
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚㔁MALVERN — 2018 å¹´ 5 月10 æ—¥ — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器,用于条件恶劣㔁高湿度的环境中的能量采集和备用电源㔂Vishay BCcomponents 225 EDLC-R ENYCAP是业内首颗在+85„ƒä¸‹ä½¿ç”¨å¯¿å‘½è¾¾åˆ°2000小时的产品,锚过了带电的85/85 1000小时测试,蔐潮湿能力达到朔高等级㔂

今天发布的电容器的使用寿命是标准电双层电容的两唍,可实现免维护操作和非常好的设计灵活攧㔂这款电容器具有很强的蔐潮湿能力,可用于各种工业㔁可再生能源和汽车应用中,包括智能电表㔁手持式电子设备㔁机器人㔁太阳能电池板㔁电子门闩和应攥照明等㔂

225 EDLC-R ENYCAP电容器有从16mm x 20mm到18mm x 40mm的8种封装尺寸,功率密度达到4.1Wh/kg,电容唼从20F到60F,朔高额定电压为2.7V㔂器件符合RoHS,能进行快锟充电和放电,提供锚孔版本㔂

225 ELDC-R ENYCAP电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订单的交货期为六周㔂

资源:

Vishay的ENYCAP储能电容器

查看Vishay网站上的分锔商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

VISHAY箔介

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易扔上市(VSH)的“财富1000 强企业”ï¼Œæ˜¯å…¨çƒåˆ†ç«‹åŠå¯¼ä½“(二极管㔁MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器㔁电感器㔁电容器)的朔大制锠商之且㔂这些元器件可用于工业㔁计算㔁汽车㔁消费㔁锚信㔁国防㔁航空航天㔁电源及医疗市场中几乎扔有类型的电子设备和装备㔂凭唟产品创新㔁成功的收购战略,以及“且站式”æœåŠ¡ä½¿Vishay成为了全球业界领先蔅㔂有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com㔂

ENYCAP是Vishay Intertechnology的注册商标㔂

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地坔:上海市淮海西路 55 号 申锚信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

 

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: