Vishay发布锚过AEC-Q101认证的新款高压晶闸管和二极管

器件的电压和电流范围宽,有3种封装锉择,可用于车载充电机

AECQ101HighVoltageThyristorsDiodes

Products mentioned:

230 EDLC-HV ENYCAP™
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚㔁MALVERN — 2018å¹´5月7æ—¥ — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出37颗用于汽车的新款高压晶闸管和二极管㔂这些Vishay Semiconductors公司的器件锚过AEC-Q101认证,重复攧电压从600V到1600V,电流范围宽,有3种封装可供锉择㔂

今天发布的这些器件采用表面贴装的DPAK(TO-252AA)和D2PAK(TO-263AB)封装,还有锚孔TO-247AD封装㔂9个新晶闸管在导锚状攁下的连续有效电流范围从12A到79A,28个标准和快恢复二极管的正向电流范围从8A到65A㔂这些器件能承受1000V/μs的抗扰能力㔂

晶闸管和二极管可用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)中的50Hz/60Hz交流车载充电机的整流桥,电源功率范围从3kW到超过30kW㔂为防止涌入电流伤害整流桥,晶闸管可以提供软启动功能,从è“避免使用电阻和大尺寸的机械式继电器,增加系统可靠攧㔂

 

器件规格表:

晶闸管

封装

IRMS (A)

VRRM/VDRM (V)

规格

D²PAK (TO-263AB)

12 ~ 25

800 ~ 1600

单锚路

TO-247AD

30 ~ 79

1200 ~ 1600

二极管

封装

IF(AV) (A)

VRRM (V)

规格

DPAK (TO-252AA)

8

600 ~ 1600

单锚路;快恢复型;标准恢复型

D²PAK (TO-263AB)

10 ~ 25

600 ~ 1200

TO-247AD

35 ~ 65

600 ~ 1600

 

新的晶闸管和二极管现可提供样品,并已实现量产,交期为十二周到十四周㔂

 

VISHAY箔介

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易扔上市(VSH)的“财富1000 强企业”ï¼Œæ˜¯å…¨çƒåˆ†ç«‹åŠå¯¼ä½“(二极管㔁MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器㔁电感器㔁电容器)的朔大制锠商之且㔂这些元器件可用于工业㔁计算㔁汽车㔁消费㔁锚信㔁国防㔁航空航天㔁电源及医疗市场中几乎扔有类型的电子设备和装备㔂凭唟产品创新㔁成功的收购战略,以及“且站式”æœåŠ¡ä½¿Vishay成为了全球业界领先蔅㔂有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com㔂

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地坔:上海市淮海西路 55 号 申锚信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: