Vishay拓宽其SOT-227 封装电源模块产品线,包括MOSFET 和标准、FRED Pt®TMBS®二极管

器件提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有各种电流和电压额定值可供选择

PowerModulesSOT227

Products mentioned:

K...H Series
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7月2日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。

采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达400A的电流,在10V时低至1.93mΩ的导通电阻,以及250nC的栅极电荷。

Vishay首款SOT-227封装采用1200V绝缘标准恢复整流器模块的VS-RA160FA120VS-RA220FA120型号针对电动车充电器以及单相、三相电桥的 OR-ing 应用进行了优化。双片器件具有高达220A的正向电流,低至0.26 ℃/W的结到管壳热阻,以及低至1.22V的正向压降。

Vishay的VS-UFH280FA30绝缘Hyperfast整流器模块采用FRED Pt二极管,是公司第一款采用双拓扑结构的300V电源,而VS-UFH60BA65则是公司首款Ultrafast单相桥器件。这些器件适用于焊机和UPS中的低压,高频逆变器以及充电站和开关模式电源的输出整流,其具有软恢复特性,快速反向恢复时间低至58ns,电流高达280A。

对于高频开关模式电源、DC/DC转换器和等离子切割器,Vishay 新的VS-QA300FA17绝缘型 TMBS 整流器模块是该公司首款具有 170V 额定功率的模块。该器件采用双拓扑结构,具有 300A 的电流,在 200A 时 具有0.98V 的低正向压降和每个管脚0.26 ℃/W (每个模块0.13 ℃/W)的低结到管壳热阻。

竞争产品的工作温度通常为 +150 ℃,而今天发布的功率MOSFET,Hyperfast和TMBS模块可提供高温性能达+175 ℃。这些器件符合RoHS标准并已获得UL认证。

 设备规格表:

器件型号

硅类型

拓扑

电流(A

电压(V

VS-FC420SA15

ThunderFET 功率 MOSFET

单开关

400

150

VS-FC270SA20

ThunderFET 功率 MOSFET

单开关

273

200

VS-RA160FA120

标准高压二极管

双片

160

1200

VS-RA220FA120

标准高压二极管

双片

220

1200

VS-UFH280FA30

FRED Pt 二极管

双片

280

300

VS-UFH60BA65

FRED Pt 二极管

单相桥

60

650

VS-QA300FA17

TMBS 二极管

双片

300

170

新电源模块的样片和成品现已供应,大额订单的交货期为12到14周。

相关产品白皮书:

http://www.vishay.com/ppg?96103 (VS-FC270SA20)

http://www.vishay.com/ppg?96060 (VS-FC420SA15)

http://www.vishay.com/ppg?96194 (VS-QA300FA17)

http://www.vishay.com/ppg?96330 (VS-RA160FA120)

http://www.vishay.com/ppg?96043 (VS-RA220FA120)

http://www.vishay.com/ppg?96136 (VS-UFH280FA30)

http://www.vishay.com/ppg?96135 (VS-UFH60BA65)

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

FRED Pt, TMBSTrenchFETVishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
company/contacts/

This release in: