MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Miniatur-IR-Empfänger von Vishay Intertechnology in Heimdall- und Panhead-Gehäusen bieten höhere Empfindlichkeit, bessere Störsignalunterdrückung
und höhere Pulsbreitengenauigkeit

Die neuen, für Fernsteuerungsanwendungen vorgesehenen IR-Empfänger sind unempfindlicher gegenüber Störlicht und HF-Einstreuungen 


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Mai 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, miniaturisierte Infrarot (IR) Empfängermodulserien für Fernsteuerungsanwendungen. Die IR-Empfänger der Serien TSOP95xxx und TSOP96xxx von Vishay Semiconductors zeichnen sich durch geringeres Dunkelrauschen, geringere Infrarot-Störlichtempfindlichkeit sowie durch bessere HF-Störsignalunterdrückung und hervorragende Pulsbreitengenauigkeit aus.

Typische Anwendungen für die neuen IR-Empfänger sind u.a. IR-Fernsteuerungen für Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen, Audiosysteme, Klimaanlagen, Beamer, Kameras und Videospiele. Jede dieser Anwendungen profitiert von der erhöhten Robustheit gegenüber Störungen wie IR-Emissionen aus Kompaktleuchtstofflampen und HF-Emissionen aus integrierten WLAN-Antennen. Die erhöhte Pulsbreitengenauigkeit der neuen Module reduziert bei fast allen Code-Formaten die Bitfehlerrate. Die Module sind außerdem unempfindlich gegenüber Betriebsspannungsschwankungen und -restwelligkeit.

Die Empfänger vereinen einen Photodetektor, eine Vorverstärkerschaltung und einen IR-Filter in einem vierpoligen Heimdall- (TSOP95xxx) oder Panhead-Gehäuse (TSOP96xxx). Dieser hohe Integrationsgrad vereinfacht das Design. Jede dieser Produktfamilien ist in Ausführungen für Trägerfrequenzen von 30 bis 56 kHz und in fünf Versionen mit unterschiedlichen AGC- Charakteristiken (AGC = Automatic Gain Control) verfügbar, die jeweils für unterschiedliche Code-Längen optimiert sind. Die Empfänger sind für Versorgungsspannungen zwischen 2,0 V und 3,6 V ausgelegt und arbeiten mit geringen Stromaufnahmen von nur 0,37 mA (typ.). Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Links zu Produktdatenblättern auf Vishays Website:

http://www.vishay.com/ppg?82837  (TSOP952.., TSOP954..)

http://www.vishay.com/ppg?82838  (TSOP953.., TSOP955..)

http://www.vishay.com/ppg?82839  (TSOP956..)

http://www.vishay.com/ppg?82847  (TSOP962.., TSOP964..)

http://www.vishay.com/ppg?82848  (TSOP963.., TSOP965..)

http://www.vishay.com/ppg?82849  (TSOP966..)

Die neuen Infrarot-Empfängermodule sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE