ビシェイ社、HI-TMP® HI-TMP®湿式タンタルコンデンサの新シリーズを発表、 産業および油田探査用途向けに高信頼性を提供
スルーホール型デバイス、+200℃の高温動作、機械的衝撃と振動に強く、1,000時間の長寿命
180115ForT34
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年1月15日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、+200 ℃までの高温動作を提供する、タンタルケース入りハーメチックシールタイプのHI-TMP®湿式タンタルコンデンサの新シリーズを発表しました。アキシャルリード付きスルーホール型コンデンサのT34シリーズは機械的衝撃と振動に強く、長寿命と高信頼性を提供し、産業および油田探査用途に最適です。

本日リリースされたコンデンサは高い耐振動性(正弦波:80 g;ランダム波:54 g)と機械的衝撃の耐性(500 g)を備え、+200 ℃で1000時間の長寿命を提供し、タイミング、フィルタリング、エネルギー保存用途やパルスパワーアプリケーションに最適です。T34はA、B、C、Dのケースコードから選べ、25 VDC~125 VDCの定格電圧、10 μF ~ 470 μFの静電容量範囲を提供し(ビシェイSpragueブランドの134Dシリーズと同等の値まで拡大予定)、静電容量許容差は標準で±10 %または± 20 %です。

使用温度範囲は-55℃~+85℃、電圧ディレーティングにより+200 ℃まで対応、また、120 Hz、+25℃で0.75Ωの低いESR(等価直列抵抗)を提供します。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。鉛フリー、または錫/鉛(Sn/Pb)端子で提供されます。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

HI-TMPは、ビシェイ社の登録商標です。
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: