高可靠性的Vishay HI-TMP® 液钽电容器可用于工业和石油勘探
这些通孔器件可以+200℃下工作,具有更好的耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命长达1000小时
180115ForT34
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可以在+200℃高温下工作的新系列HI-TMP® 钽壳密封液钽电容器。T34系列轴向引线通孔器件具有更高的可靠性,提高了耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命更长,可用于工业和石油勘探应用。

今天发布的这些电容器适用于定时、滤波、储能以及脉冲电源应用,有很强的耐振动(正弦振动:80g;随机振动:54g)和机械冲击(500g)能力,在+200℃下的使用寿命超过1000小时。T34系列有A、B、C和D共4种外形编码,电压等级从25VDC到125VDC,电容从10μF到470μF,而且Vishay还计划把电容扩展到与现在Sprague 134D系列相当的级别,电容公差可以达到±10%,标准公差为±20%。

器件的工作温度范围从-55℃到+85℃,电压降额后可达+200℃,在120Hz和+25℃下的最大ESR只有0.75Ω。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,有无铅和锡/铅(Sn/Pb)端接。

T34系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

HI-TMP®是Vishay Intertechnology的注册商标。
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: