ビシェイ社、セラミック/クオーツがベースのUVCエミッタダイオードを発表、極めて長寿命
20 mAで3.8 mWの放射強度、 62.5の放射角度、SMTパッケージで提供
180122VLMU60CL
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年1月22日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、セラミック/クオーツがベースのUVC(短波長UV)エミッタダイオードを、殺菌、衛生、浄化用途向けに発表しました。極めて長寿命のVLMU60CL..-280-125は、6 mm x 6 mm x 1.6 mm表面実装型パッケージで提供され、水銀UVCランプの代替に最適です。

本日リリースされたデバイスは放射角度が±60°のPLCC2パッケージのデバイスと比較可能で、± 62.5の放射角度、20 mAで3.8 mWの高放射強度を提供し、外付けレンズは不要です。VLMU60CL..-280-125はAlGaN技術を採用、40 mAの順方向電流、4.4 Vの低い順方向電圧、270 nm ~ 290 nmの波長範囲を特長とします。

VLMU60CL..-280-125は、浄水、空気浄化、物理的表面の減菌、医療用殺菌、携帯用消毒器に最適です。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。  J-STD-020による吸湿レベル(MSL)3を満たし、リフローはんだ付けプロセスに対応します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産は2018年第一四半期に開始予定で標準納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: