ビシェイ社、ノイズサプレッサ抵抗器を発表、より高い電圧性能と信頼性を提供
45 kVまでの高電圧、+200℃の高温動作、エンジン点火システムに最適
180124NSRHP

Products mentioned:

NSR HP
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年1月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、レシプロエンジンの点火システムに最適な、より高い電圧性能と信頼性を提供する巻線ノイズサプレッサ抵抗器の新シリーズを発表しました。

ビシェイDaleブランドのNSR-HPシリーズは、湿度や機械的衝撃から抵抗素子を保護し信頼性をより高めるコーティングを特長とし、45kVまでの高電圧、+200℃の高温動作を提供します。高周波数での優れた耐パルス性能を持ち、絶縁耐圧も1000 VACまで対応します。

NSR-HPシリーズはガソリンエンジンの放電時のRFIの軽減に最適で、スパークプラグのリードやスパークプラグのキャップに使用されます。幅広い抵抗値(1 kΩ~15 kΩ)とインダクタンス値(9 µH ~78 µH)で提供され、TCRは±250 ppm/℃です。デバイスは、RoHS準拠、ビシェイ社の 「グリーン標準」に適合するハロゲンフリーです。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: