新的Vishay噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
器件可承受45kV电压,工作温度达+200℃,适用于汽车点火系统
180124NSRHP

Products mentioned:

NSR HP
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。

Vishay Dale NSR-HP系列电阻带有涂层,这种涂层能保护电阻芯免收潮湿和机械冲击的影响,从而提高可靠性,同时将电压提高到45kV,工作温度达到+200℃。电阻能以很高的频率承受高电压脉冲,电介质能承受1000VAC电压。

NSR-HP系列电阻非常适合用在汽油发动机中,在电介质放电期间用来减少RFI,可以用在火花塞引线和火花塞帽里。器件的欧姆值和电感值分别为1kΩ~15kΩ和9μH~78μH,温度系数为±250ppm/℃。

电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

NSR-HP系列电阻现可提供样品,将在3月实现量产,供货周期为十六周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: