ビシェイ社、統合型パワー・フォトトライアックを発表600 V/μs dv/dt、コストとスペースを削減
ミドルクラスのAC負荷を直接駆動、外付けTRIAC、スナバ・ネットワークが不要
180131ForVO2223B

Products mentioned:

VO2223B
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年1月31日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ミドルクラス のAC負荷を直接駆動する目的で設計された1 A統合型パワー・フォトトライアックを発表しました。新しいVO2223Bは600 V/μsまでの高dv/dtを特長とし、高信頼性とノイズの遮断を提供、家電や産業装置に最適です。

本日発表されたデバイスは、光学的に結合されたフォトトライアックが統合されたパワーTRIACを駆動する構造で、小型DIPパッケージで提供されます。外付けのパワーTRIACが不要になることで、コストとボードスペースを削減します。この利点は高dv/dtにより安全マージンが向上され、高価なスナバ・ネットワークも不要になることで、その効果が拡大されます。

パワー・フォトトライアックは600 Vの高ブロック電圧を特長とし、240 VACから380 VACまでのオフライン電圧の制御を可能にします。さらなる安全性向上のために、デバイスは5300 Vの入出力絶縁電圧を提供します。また、低い10 mAの入力トリガー電流は、デジタルロジックとの容易なインタフェースを提供します。

VO2223Bは雑音が多い環境に最適で、主な用途例にはエアコン、冷蔵庫、給湯器、洗濯機、オーブン等のファンモーター、バルブ、ポンプ制御、またスマートホーム・サーモスタット、インテリジェント照明制御、床暖房システム、磁気ドア制御などがあります。

デバイスはRoHS準拠、純スズ端子で提供されます。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: