Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 3 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。Vishay Custom Magnetics的MGDT系列器件采用小尺寸20.57mm x 18.42mm平面封装,高度为11.43mm,损耗小,最小爬电和电气间隙为8mm。
今天发布的器件采用表面贴装或通孔端接,以及多个匝数比,可驱动1200V总线上的高边MOSFET和IGBT。与传统的骨架和环形绕线技术相比,这种变压器的平面封装的占板面积少40%,高度低30%,而且满足或超出大多数安全法规的要求。另外,表面贴装的MGDT系列器件是业内最小的产品,爬电和电气间隙为8mm。
变压器的工作频率从100kHz到500kHz,适用于隔离式半桥、全桥和双管有源正激功率转换器。MGDT系列变压器的驱动到栅极的绝缘强度为3750VAC,漏电感为0.5μH,可以在-40℃~+85℃温度范围内连续工作。器件具有严格的单元间一致性,以及优异的上升时间特性。
新变压器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/