ビシェイ社、225 EDLC-R ENYCAPTMシリーズが2018AspenCoreWorld Electronics Achievement Awardを受賞

225 EDLC-R ENYCAPTM Series Wins the High Performance Passive Component Category

2018Aspencore

Products mentioned:

VCNL4030X01
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年11月20日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高信頼性の電気二重層ストレージコンデンサ225 EDLC-R ENYCAPTMシリーズが2018 年AspenCore World Electronics Achievement Awardを受賞したと発表しました。225 EDLC-R ENYCAPは+85℃で2000時間の有効寿命の製品です。耐湿試験では最も過酷な85℃ / 85%RHバイアス(1,000時間)試験に認定された業界初のデバイスで、厳しい高湿度環境での環境発電、パワーバックアップアプリケーション向けに最適です。

技術電子分野で世界最大のメディアグループAspenCoreが主催するWorld Electronics Achievement Awards (WEAA)プログラムは、電子産業における革新や開発など、顕著な貢献を達成した企業や個人を表彰するものです。優勝者は世界各国のエンジニアによる投票で決定されます。ビシェイの225 EDLC-R ENYCAPは、本年度の高性能受動部品部門で最多数の支持を獲得しました。

225 EDLC-R ENYCAPは標準の電気二重層と比べて二倍の有効寿命を有し、その優れた耐湿性により標準の電気二重層では動作保証が難しい高湿度環境での利用が可能です。また、メンテナンスフリーのオペレーションによるコストの軽減をもたらし、産業、再生可能エネルギー、車載の幅広いアプリケーション向けにデザインの柔軟性を提供します。

225 EDLC-R ENYCAPコンデンサは、16 mm x 20 mm ~ 18 mm x 40 mmの8種の小型ケースで提供され、4.1 Wh/kgまでの高電力密度、20 F ~ 60 Fの幅広い容量値、2.7 Vの最大定格電圧を提供します。RoHS準拠、優れた充放電特性を特長とし、スルーホール型で提供されます。

授賞式は、中国の深センにて開催されたグローバルCEOサミットにて行われました。ビシェイの代表者として出席したのはアルミニウム、製品マーケティング部門担当シニアマネージャのGerald Tatschlです。

 

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

ENYCAP is a trademark of Vishay Intertechnology

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: