Vishay 225 EDLC-R ENYCAPTM系列器件
荣获AspenCore 2018年度全球电子成就奖

Products mentioned:
VCNL4030X01Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年11月20日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司加固型225 EDLC-R ENYCAPÔ系列电双层储能电容器荣获AspenCore 2018年度全球电子成就奖。该器件是业内首颗在 +85 °C条件下使用寿命达到2000小时的产品,通过带电85 / 85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级,适用于恶劣、高湿环境下的能量收集和备用电源应用。
由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰对推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。产品获奖者由全球各地的工程师在线投票选出。今年,Vishay的225 EDLC-R ENYCAP系列产品在高性能无源元器件类别中获得最多选票。
225 EDLC-R ENYCAP系列电容器使用寿命是标准电双层电容的两倍,具有很强的耐潮湿能力,可用于高湿环境对标准器件产生影响的各种应用。从而实现免维护操作降低成本,同时为工业、再生能源和汽车应用工程师提供更大的设计灵活性。
225 EDLC-R ENYCAP电容器从16mm x 20mm到18mm x 40mm有八种小型封装尺寸,功率密度达到4.1Wh/kg,电容值从20F到60F,最高额定电压为2.7V。器件符合RoHS标准,可进行快速充放电并提供通孔版本。
主办方在深圳举办的全球CEO峰会期间的颁奖典礼上向获奖者颁奖。铝电解电容器产品营销高级经理Gerald Tatschl代表Vishay领奖。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
ENYCAP is a trademark of Vishay Intertechnology